簡易電力計(エコキーパー) 大阪魂

5つ
19件
4つ
8件
3つ
1件
2つ
2件
1つ
1件
大阪魂

簡易電力計(エコキーパー)

販売価格(税別): 1,790 / 税込1,969

平均満足度: (31件のレビュー)

壁のコンセントと電気製品(AC 100V)の間に接続するだけで、電気製品の電力測定ができます。 電気製品の使用状況(瞬時電力、精算電力表示、1時間当たりの電気料金、積算電気料金表示、使用時間、CO2排出量表示)を確認できます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 31件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2021年09月02日 18:47 満足度: イワサキ商会 様

用途:エアコン、電気ポット各々の電気料金計測

エアコンの使用時間等の電気料金の目安がわかり節電ができる。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年01月29日 17:31 満足度: オキツ工務店 様

用途:電気使用量の確認

家電製品の電気使用量が一目でわかり使用方法の目安になる。電気料金表示もできECO意識が強くなる。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年12月30日 17:47 満足度:

用途:自宅の家電製品の消費電力チェック

ちょっと消費電力を知りたい用途には十分です。価格も安く、購入しやすく満足です。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年01月24日 07:33 満足度: 木崎電気 様

用途:事務所での使用

エアコン積算表示・電力・使用時間表示で簡単に
確認できいいです。
1500w以下の小型電気製品があるので
差込口が二口あるといいかと!

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月31日 18:33 満足度:

用途:冷房の電気代確認

テレワークで部屋の冷房を使う時間が長くなったので、経費がどれぐらいかかっているのかを見える化するために購入しました。基本的な機能だけしかない電力計ですが、目的には十分です。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月12日 04:39 満足度:

用途:電化製品のチェック

パソコンや冷蔵庫の電気代を知りたくて購入しました。エアコンもエアコン側の設定次第では使えます(1500w以上にならない設定)。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月18日 16:33 満足度:

用途:電気器具ごとの消費電力測定

使い勝手が良い。表示が分かりやすく、機能も必要充分である。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月15日 12:19 満足度:

用途:仕様電気量を調べるために

ブランドは大阪魂となっているが中身はCUSTOMのEC-03N。非常に簡易的な電力計算できるだけなので、大雑把な使用量・電気代を知りたいという用途には使えるかなと言う感じ。設定できる電気料金は1種類だけなので、例えば深夜料金などで単価が違う場合には正確な金額計算ができない。また、積算は計測開始からの積算でしか表示できないので、24hでいくら、1日でいくらなどは計測開始時をチェックして、同じ時間に表示を確認しないとよくわからないことになる。その点は簡易的という感じ。細かい金額はいいから概算が知りたいという場合には要望を満たしてくれるだろう。とりあえず電力把握の最初の一歩ということでこれを選ぶのはありだとは思う。細かい説明はCUSTOMで取扱説明書がPDFで公開されているので、そちらを参照すればどういった機能があるのかが分かる。これで物足りないというのであれば、使用電力量をきちんと記録できるようなものを使うといいだろうが、そういうのはだいたい高いので、そこまでやる必要があるのかを確認するという意味で、このモデルをまず使ってみるのが良いと思うがどうか。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2019年07月31日 10:24 満足度:

用途:省エネ度の確認

本品と同様の機能を有した商品は、本品の2倍近い価格で市販されています。安価でエコが目に見えるようになりました。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月05日 17:40 満足度:

用途:電力測定

いろんなものの電力測定ができました。経費削減できます。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年12月16日 16:46 満足度:

用途:太陽光発電(自作)の発電量の積算をするために

電源を切ると積算値がリセットされるというコメントがあったが、実際は記憶されており、すごく満足です。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月25日 21:21 満足度:

用途:家電製品の実質電力量の測定

コレをつけるとどれだけ無駄に使われているかがよくわかり,
こまめにコンセントを抜くようになりました.便利です.

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年02月09日 20:29 満足度: ママのまるかみ 様

用途:気になっていた電化製品の実際の消費電力を確認

簡単に解りやすくとても便利なアイテムです、只エアコンは使えないと有ります、エアコンを見てみたかった・・・・。ので星一つ減らしてます。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月08日 15:37 満足度:

用途:待機電力のワット測定に使用し、小学校低学年生の環境学習に使用

単価がリーズナブルな上に優れものです、家電製品単体の電気使用量(Kwh)、料金(円)、CO2kgを測定することができる。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月30日 06:32 満足度:

用途:空調費の確認

安価でいいですね。正確性は期待しませんが、比較はできると思うのでエアコンに付けました。動作ごとの電力が表示されて参考になります。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月06日 15:37 満足度:

用途:業務用冷蔵ショウケースの電力消費量の計測

安価で使いやすく満足しています。電気料金の単価が変更出来るのが便利です。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年01月21日 17:50 満足度:

用途:部屋のエアコンに使用

同じ構造の部屋に取り付けて、遮熱効果を比較しています。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年06月23日 14:53 満足度:

用途:家電、電動機機器の消費電力測定に

電源コンセントに本体を差し、器具のプラグを差し込むだけで簡単に使用できる。 積算電力が表示できるのが良い。 本体を電源コンセントから抜くと、積算電力がリセットする。メモリーバックアップ機能があれば、なお便利。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2020年12月25日 19:00 満足度:

用途:新規の家電の設置時にコンセントの余裕電力確認

コンパクトで使いやすいが、表示を上から見るとコントラストが薄く見づらい時がある。下から見上げて使うことが少ないので、少し文字が見にくい。
バックライトがあれば良いと思われる。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月25日 16:18 満足度: 安田電気設備管理ジムショ 様

用途:設備の電力を見るのに使っている

電気を同時に使いすぎて、よくトリップをさせていたが、それぞれの電力が分かるので、トリップがなくなった。

これは注文コード 00296817 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 次へ