電動散粒機のレビュー

平均満足度 4.16 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電動散粒機 BIGM(丸山製作所)
BIGM(丸山製作所)
9,990 / 税込 10,989
1キロ剤対応。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-13
用途:
除草剤散布
対象商品:
00695354

蓋が透明でないので薬剤の残量が分からないのが残念。1キロ粒剤用のアタッチメントに薬剤詰まり解消のクランク棒の先端があたってしまう。

2人が参考にしています
2020-08-01
用途:
水田の農薬散布
対象商品:
00695354

今までは手回しを使用していたが、電動になるだけでだいぶ楽になった。
満タンに入れると詰まりが頻発するので、いちいち小さなハンドルで流してあげないといけないのはちょっと面倒だが、直ぐに詰まりは解消するので概ね満足している。

2020-04-13
用途:
除草剤散布
対象商品:
00695354

田の畦道・太陽光発電設備の除草剤散布目的で購入しました。
散布は非常に楽です。粒状除草剤を散布気に入れ、散布機を肩からぶら下げ歩きながら散布すれば、作業終了です。除草の効果は2~3週間しないとわかりませんが、楽しみにしています。
進行方向全体と右左両サイドへの散布カット機能もありますので、段のある畦面への散布も可能です。

2人が参考にしています
2019-06-09
用途:
田圃の除草剤散布
対象商品:
00695354

乾電池式なのでそれほど散布範囲が広くないと思っていたが、結構広範囲に散布ができるので、田んぼの中へ入る必要が余りなく思っていたよりも使える。

2018-07-02
用途:
水稲の除草剤散布用
対象商品:
00695354

電動式のため、ぬかるみを歩くことに集中でき、今までは手回し式での
散布をしていたが両手でバランスが取れ、散布が楽しいです。

2018-06-27
用途:
駐車場などの除草剤の散布
対象商品:
00695354

薬剤の、飛びもよく均等に撒くことが満足しています。

2018-06-20
用途:
田植え後の除草剤散布
対象商品:
00695354

やはり、電動式は楽でした。いつも手廻しでムラが出ていましたが、電動式だと思う散布範囲が一定しているため、蒔いた時のムラは、あまりできませんでした。使用感は大変良しです。

1人が参考にしています
2018-03-14
用途:
農作業、肥料蒔く時
対象商品:
00695354

初めて使用して、軽くて作業しやすく電池の消費が長く使えた。

2017-10-12
用途:
稲刈り終了後に田んぼに除草剤をまあきました。
対象商品:
00695354

除草剤の量が一定でよいまた、作業中からだがふらつかず効率が良かった。

嶋田園芸 様2020-09-04
用途:
農薬散布
対象商品:
00695354

購入した後で粉剤が使用できないとわかりました。
肩のベルトの位置を示す図が不明瞭。ただし肩ベルト使用に問題ありません。

1人が参考にしています
2019-09-04
用途:
粒剤の散布時
対象商品:
00695354

今までは、手作業で粒剤を撒いていましたが、この電動散粒機は、乾電池4本で軽く、長い時間、広く、均等に粒剤を撒くことができ、作業効率が高まりました。

2017-01-13
用途:
除草剤、硫安、尿素、レンゲ種子等の散布
対象商品:
00695354

散布する対象の粒度、比重により飛散する距離が変動するため、最初はよく観察して歩行スピードを調整しながら使用すると、均一に散布できます。
慣れてくると高精度・高能率で作業でき、近所の農家にも勧めました。
改善点は、上の蓋が透明であれば減少具合を確認しながら散布量を加減できます、レンゲ種子等は蓋をはずして使用していますが、除草剤は蓋をしたまま使いたいです。

2018-12-18
用途:
除草剤噴霧
対象商品:
00695354

吐出量調整が難しい、停止中に真下に粒剤が落ちるのを改善してほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

2017-06-01
用途:
除草剤の散布
対象商品:
00695354

私は 3kgの粒状除草剤散布用として本機を購入しました。
レビューにあるようにベルトの外れやすい点は、金具をペンチで締めることで改善できます。
私がいちばん問題に思うのは、首が痛くなることです。3kgもの除草剤を入れて首から下げると首に相当な圧力がかかります。
健康のために、ベルトに通して使えるパッドが必須だと思います。

2017-05-05
用途:
水田
対象商品:
00695354

以前使用していた同じBIGM表示でない丸山製作所表示のが中の部品とハンドルが無くなってしまったので探してたらモノタロウにも在ったので購入しました。使い易いから同じのにしました保証付きで安心してます。

1人が参考にしています
2015-05-29
用途:
水田1k 除草剤粒剤散布
対象商品:
00695354

どのメーカーのものもそうであるが、つまり防止ハンドルを回さないと出ないときがある。
この工夫が必要である。
逆にこれが改善されれば差別化されもっと売れるでしょう。

2016-08-23
用途:
農薬散布時
対象商品:
00695354

首から下げるための紐が外れやすい構造で案外悪い意味で気になります。他のメーカーのものを使ったことがないのでよくわかりませんが、値段相応な気がします。

2016-08-02
用途:
除草剤ふりに
対象商品:
00695354

これで3キロ剤をまいてみました。散布幅がいまいち狭いようです。調整が難しいと思いました。

2015-10-02
用途:
農薬散布用
対象商品:
00695354

水稲農薬散布用で使用。
従来、手動式散粒機を使っていましたが、うまくまけない。
よって、手まきしてましたが、かなりしんどい。
そんな時、こちらの電動式散粒機を見て、うまく散布できるかどうか不安でしたが購入。
結果、想像以上に粒が良く飛び(6mぐらいは余裕)、少々風があっても粒がちゃんと飛散し素晴らしい。
時々出にくくなる時は詰まり防止ハンドルが付いており、不定期にそいつをクルクル回し、時々本体を揺らしたりすると、問題なく最後まで
きれいに薬剤散布できました。
散布量は当然歩行スピードにより異なりますが、早く終わらせたいなら開度を基準より多くして早く歩いたり、色々試すと、すぐコツはつかめ
ました。壊れたらまた買いますので、廃番にならないようお願いいたします。

1人が参考にしています