SM52 ブースト計 オートゲージ

5つ
1件
4つ
3件
3つ
3件
2つ
1件
1つ
1件
オートゲージ

SM52 ブースト計

販売価格(税別): 4,990 / 税込5,489

平均満足度: (9件のレビュー)

ワーニング機能付電源ON時オープニングセレモニー機能付スモークレンズ・ホワイトLEDバックライト、ライトオン時の減光機能付スイス製ムーブメント採用で、製品サイズを小型化追加メーター用電源リンクコネクター付【用途】12V車専用

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 9件中 1件から 9件までを表示

並び替え:
2020年05月06日 16:35 満足度:

用途:ジムニー(ja11)に取り付け

なにぶん古い車なので、タービン監視のために着けました。
取り付けは、センサーのホースは、サージタンクとフューエルプレッシャーの間に三ツ又を介して接続し、センサーが熱とか雨水が心配なので、ホースでセンサーを車内に引き込みました。そこからコードでメーターに…
電源配線は短めなので、接続端子と延長するコードは用意した方がいいですよ。

これは注文コード 01054016 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年02月11日 15:57 満足度:

用途:ブースト計の取付

他メーターへの電源分岐のために電源カプラー口が2つありますが、片方しか正常に動きませんでした。(1つの表示はワーニングのみ)
他メーターの追加予定もないため、そのままで良しとしました(残念)
電源ケーブルは、30センチくらいしかないため、ご自分で延長が必要です。
付属のチューブは異常に固いので、延ばすにはドライヤー、三又・センサーの取付はプラスドライバーを突っ込みつつ、ライターであぶり拡げて取り付けました。デザインはシンプルで気に入っています。

これは注文コード 01054016 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月29日 21:17 満足度:

用途:メンテナンス後

表示径は少し小さめですが、見やすく分かりやすいメーターです。この価格で、アナログ式と同時にデジタルで表示するメーターが購入出来たら良かったと思う。

これは注文コード 01054016 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年04月08日 13:38 満足度:

用途:JB23ジムニーのブースト圧のモニター

商品自体は非常に満足、ただ、電源取り出しの配線が短すぎ・・
ダッシュボードから、オーディオにせよヒューズにせよ、到底届かないので
延長必至。
せめて1.5mは必要です。
なので★一個引きました。

これは注文コード 01054016 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月06日 21:08 満足度:

用途:愛車の過給圧の状態を確認するため

オープニングセレモニーもいいですが、エンディングセレモニーもなかなかいいですね。電源コードの長さが500ミリぐらいは欲しいところです。

これは注文コード 01054016 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月21日 15:27 満足度:

用途:ドレスアップ

昨年10月に購入した同一品が、メーター証明切れのため交換。安いが耐久性は???

これは注文コード 01054016 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年08月10日 23:06 満足度:

用途:自動車運転

センサー線は十分な長さがあるものの、
電源線は20cm程しかなく、端末処理もされていないので、
配線によっては延長と端子圧着等の処理が必要です。
また、ホースが非常に硬く、
そのままの状態でセンサーや三又ジョイントに挿入するのは困難です。
私はホース先端をヒートガンで熱し、皺を寄せる感じでセンサー等に挿入しました。
その他、本体背面の2mm六角穴でゼロ点の調整ができます。
シビアに数値を見るというよりは、ブースト圧の動きを見る、
或いはドレスアップを目的とする使い方の方が合っているかもしれません。

これは注文コード 01054016 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2016年08月14日 23:36 満足度:

用途:車両運転時に正常に加圧されているか確認するため

使用後一ヶ月もたたないうちに指針が以上な数値を指すようになりました。一度電源を切れば戻りますがしばらくするとおかしくなります。交換してもここのメーカーの物は同じだと思います。あきらめてアクセサリーとしました。

MonotaROからの回答:

この度はお手数をおかけしております。
不良品等の問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口まであわせてご連絡下さいますようお願い致します。
(商品レビューへの投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)

これは注文コード 01054016 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年12月07日 19:20 満足度:

用途:その物ズバリ、ブースト圧を見るため

そこそこ満足しています。取り付けた車のブースト圧がどれぐらい掛かるのか判らずちなみに0.5しか上がらず。
配線の仕方何処から取ったら良いのか判らず用品取り付け店に教えてもらい何とか取り付け出来ました。
+−は判るのですがイルミとかアクセサリーの意味が理解できなかった。カーステレオの裏の配線から引き込みました。

これは注文コード 01054016 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人

戻る ページ: 1 次へ