レッドレンザーH14R.2 LED LENSER

5つ
6件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
0件
LED LENSER

レッドレンザーH14R.2

販売価格(税別): 14,900 / 税込16,390

平均満足度: (7件のレビュー)

信頼性、パフォーマンス、フレキシビリティ、数々のプロフェッショナルユーザーからのフィードバックを基にこのH14R.2は開発されました。ヘッド部(装着下向きで)右側のヒンジ部にフロントスイッチが置かれ、バッテリーボックス上部のダイヤルスイッチで、点灯時の明るさの調節、点滅スピードの調節を可能にしました。またこのダイヤルスイッチにより、各種ライトプログラムの設定を行うほか、ダイヤル内部の赤色LEDが点灯・点滅し、バッテリーインジケーター、充電インジケーターにもなります。充電は付属のACアダプターもしくはUSB端子で、家庭用コンセント、USBポートから簡単にできます。より本格的にヘッドランプを使用したいユーザーに最適のモデルです。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示

並び替え:
2021年05月28日 08:47 満足度: 安心農業株式会社 様

用途:夜間作業に。

充電も簡単。バッテリー持ちも十分。
夜間作業に重宝しています。
明るすぎるくらい。

これは注文コード 19791668 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年03月12日 12:56 満足度:

用途:溶接作業時

タンク内で暗い中で作業しないといけないとき、溶接がしやすかったです。大活躍です

これは注文コード 19791668 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年04月30日 21:18 満足度: 青森県立弘前工業高等学校 様

用途:夜間の農作業

十分な明るさで寝る時間を忘れてしまいそう、投光時間もわたくしには問題なし

これは注文コード 19791668 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月25日 14:37 満足度: オモテ塗装 様

用途:塗装作業時

非常に明るくて夜間の作業に最適です。
大変満足です。

これは注文コード 19791668 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月21日 08:27 満足度: 寺沢組 様

用途:ピット内作業

明るくて大変いい
周りの状況が、よくわかり安全に、作業が、出来る

これは注文コード 19791668 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月04日 15:13 満足度: 東日本フィールドエンジニア株式会社 様

用途:電気設備の点検作業及び機械のメンテナンス作業

非常に明るく用途に応じて切り替えダイヤルで明るさ調整ができ、充電式及び電池どちらでも使用できるので、電池代をかなり節約できます。
*一番明るい状態にするとかなり発熱します。

これは注文コード 19791668 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年12月07日 20:00 満足度:

用途:電気工事

商品ページ、特徴にレッドレンザーH14R.2
点灯時間: 約40時間
と書かれているのに、4時間しか使用できませんでした。
他のヘッドライトと比較してもかなり高額な買い物ですが、紹介文の10分の1しか使用できないのでは
はっきり言って「お話になりません!」。
フル充電するにもかなり時間が掛かるし、午前中作業をして、昼休みに午後分の充電ができる訳でもありません。
10分の1の性能なら、10分の9の金額を返金してください。
もしくは、予備バッテリー9個と別途充電器をサービスとして送ってください。
モノタロウさんからは、これまでも色々な商品を購入させていただいていますが、こんな不満を抱いたことは初めてです。

MonotaROからの回答:

ご意見有難うございます。
連続使用時間はモードにより、下記のように異なります。
LO 40時間、POWER 10時間、BOOST 6時間
極端に上記と異なる場合は、恐れ入りますが、メーカーのサポート窓口に
直接ご連絡いただけますでしょうか?
http://ledlenser.jp/support/index.shtml
よろしくお願いいたします。

これは注文コード 01216732 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 5人

戻る ページ: 1 次へ