カッパーコンパウンド MOTOREX

5つ
11件
4つ
3件
3つ
1件
2つ
1件
1つ
2件
MOTOREX

カッパーコンパウンド

販売価格(税別):  

平均満足度: (18件のレビュー)

銅粉配合のネジ焼付き防止剤。-40℃〜1200℃までの幅広い温度域で耐熱性を発揮。マフラー取り付けボルトやシリンダーヘッドボルトなど、高温となる部位のネジ部の焼き付きや腐食を防止できます。ペースト状、缶入り。フタにブラシが付いて手を汚しません。 パッド鳴き止めグリスとしても使用可。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 18件中 1件から 18件までを表示

並び替え:
2018年04月26日 21:29 満足度:

用途:バイクの整備

バイクの整備に使用しています。
エンジンシリンダーのスタットボルト等に使用しています。

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年02月16日 15:32 満足度:

用途:エンジンプラグ交換

筆付きで使いやすいです
ボルト焼き付き対策で使用したいのですが、あと何台使ったら無くなるのか?

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月16日 16:36 満足度:

用途:バイクのメンテナンス時

コストパフォーマンスはいいのですが、量が多すぎです。
半分で半値とかのバリエーションがほしいです。

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月17日 09:58 満足度: ミヤシタレーシング 様

用途:かじり防止

銅粉配合とのことですが銅の融点は1085℃ 1200℃になれば銅粉は溶けてろう付けの用になってしまうんじゃないんでしょうか? 合理的な説明が聞きたい

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年07月04日 19:56 満足度:

用途:プラグ組み付け

レビューを見て決めました。筆付きで楽に作業できました。

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月31日 20:11 満足度:

用途:ブレーキ清掃時塗布

耐熱性があっていい品物です。ブランド品より量も多く値段もリーズナブルです。

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年06月23日 16:16 満足度: 有限会社カーム 様

用途:オートバイ、の整備に使用しています。

オートバイの整備をする際、プラグのネジ部分、マフラーのエンジン取り付け部分のネジ部分に使用しています。焼き付くことがなく大変重宝しています。

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年07月18日 17:54 満足度:

用途:車の外装やマフラー等の熱が入る場所に使われているボルトに使用

刷毛が付いているのでボルトに塗布する際、手が汚れないし塗り過ぎを防ぎ易いと思う。実際に固着しないかは1年程しないと分からないと思うので評価しません。

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年05月18日 15:22 満足度:

用途:ホイールナットへ塗布

筆付きで塗りやすく助かった。

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年05月06日 16:01 満足度:

用途:exマニボルト取付時

刷毛もついていて、手が汚れず便利です。ボルト頭部まで塗ると熱で溶け、煙りモクモク。ネジ部だけがよろしいです。今度外す時どうなぬかですが??

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年02月07日 16:28 満足度:

用途:古いオートバイの整備

この商品は量販店に置いて無く取り寄せになり時間が掛かるので助かりました。
この商品はマフラーのスタッドボルト等、高温になる所のネジに焼き付き防止に最適だと思います。

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年01月04日 09:20 満足度:

用途:ボルト及びナットのかじり防止

マフラー等の高温部ナットでのかじり防止に使ってます。
また、耐熱温度が高く高温時でもダレが見られないので、ブレーキの金属摺動部、ハブ周りの防錆にも使ってます。
チューブではなくボトル入りで、はけ塗りってのは手が汚れなくて良いですね。

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年06月30日 22:20 満足度:

用途:バイクのネジの固着防止

キャップを開けるとハケが付いています。使いやすくはないけど便利ですね。ブレーキパッドの鳴き止めにも効果ありです。

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年06月04日 22:38 満足度:

用途:マフラーやエンジンのボルト類

数年後の分解時も固着無く重宝してます。コストも良いです。

このレビューは参考になりましたか?
 
2015年05月06日 15:19 満足度: A'zモーターサイクル 様

用途:焼き付き防止

刷毛に、もう一工夫欲しいトコです

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年04月06日 08:12 満足度: Y.U.E 様

用途:オートバイ整備

大きさも工具箱に入れるには丁度良いです。筆付きなので使いやすいです。

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年03月06日 23:47 満足度:

用途:車のマフラー

ネジかじり防止の事ですが二年後にネジを外そうとしたらガッチリかじりついて意味がありませんでした。

MonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2015年03月01日 00:49 満足度:

用途:スパークプラグの組み付け

耐熱温度の上限が+120℃か+1200℃なのかわからない。

MonotaROからの回答:

メーカーに確認しましたところ、耐熱温度の上限は+1200℃になるとのことです。
何卒宜しくお願い致します。

これは注文コード 01669377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ