LANケーブル cat5e より線 コネクタ付 RoHS LD-CTN エレコム

5つ
7件
4つ
5件
3つ
4件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

LANケーブル cat5e より線 コネクタ付 RoHS LD-CTN

販売価格(税別): 299 / 税込329

平均満足度: (16件のレビュー)

安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 安定したデータ転送が可能な、カテゴリー5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 16件中 1件から 16件までを表示

並び替え:
2020年12月19日 18:21 満足度:

用途:カメラ制御

使用感はまずまずです。
柔らかい感じで感じいいんですが、ヨリがなかなかとれにくいかな?

これは注文コード 02065945 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年06月19日 08:47 満足度: 有限会社 新井合紙所 様

用途:TVとの接続用

線がしっかりしていて、接続作業中によれずに、楽に接続できました。

これは注文コード 02065963 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月06日 09:00 満足度:

用途:会社事務所内にて使用

商品注文後直ぐに到着しました。問題なく使用できております。

これは注文コード 02065963 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月20日 18:30 満足度: BLENTEC株式会社 様

用途:配線

メーカー品なので全く問題ありません強度もしっかりしています

これは注文コード 02065936 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月02日 10:18 満足度: 北摂オーディオサービス 様

用途:社内の有線LAN敷設

現在はCAT6が主流になっていますが社内はCAT5なのでこの規格で十分でした。ケーブルも撚りなど何ももんだなくまた接続部もしっかりしています。コスト的にも問題ありません

これは注文コード 02066076 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月08日 21:40 満足度:

用途:自宅で使用

価格の比較はしていませんが、特に不満はありません。
ブラックを購入しましたが、パソコン周りのケーブルの色が統一され格好良く気に入っています。

これは注文コード 02066164 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月04日 14:37 満足度: くるまや フリーバーズ 様

用途:事務所

なかなか、しっかりとした商品で、良い感じですよ。。

これは注文コード 02065945 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月26日 00:40 満足度:

用途:ルータからパソコンへの接続

1Fのルータから2FにLANケーブルを配線しました。30mを購入しましたが、やわらかくて取り回しがし易かったです。

これは注文コード 02065997 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月25日 21:09 満足度:

用途:自宅の構内LANに使用

性能で選択し、同じ商品を色違いで購入したため、行先が明確で管理がしやすいです。

これは注文コード 02065988 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月29日 15:15 満足度:

用途:機械のメンテナンス時

特に問題なく使用しています。また購入しようと思います。ありがとうございました。

これは注文コード 02065918 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年04月20日 13:38 満足度:

用途:事業用パソコンに使用

送られて来た物が不良でしたが、早々に交換頂き有難う御座います。交換品は、問題なく使用できました。有難う御座います。

これは注文コード 02065945 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年02月10日 17:29 満足度:

用途:パソコンをモデムから離れた場所から操作する

特に問題なく作動している.改善する点はないだろう.

これは注文コード 02066076 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年04月09日 14:35 満足度:

用途:パソコンのソケットに繋げて使用

価格の割に出来の良い、思った通りの賞品でした。耐久性がどの位有るかは解りません。

これは注文コード 02065918 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月01日 19:13 満足度:

用途:lan工事

使いやすかったです。また購入したいです。値段をもう少し安くできたらいいなあと思います。

これは注文コード 02066042 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年08月14日 16:09 満足度: EMくらふと 様

用途:事務所のレイアウト変更の為

非常に安く 翌日には配送届いたので文句なし

これは注文コード 02065988 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月06日 18:18 満足度:

用途:足を引っ掛けて、切れました。

3Mでいいと、思い購入しましたが、5Mの方がよかったかな?

これは注文コード 02065936 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ