屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラのレビュー

平均満足度 3.10 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ
ブロードウォッチ
5,790 / 税込 6,369
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 【用途】自宅や事務所・倉庫・工場などの監視
42件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
工芸社 様2021-08-12
用途:
工場の防犯用
対象商品:
60687813

取付は比較的簡単でしたが、もう少しコードが長い方が助かります。
取付後カバー等を外さずにSDカードの抜き差しが出来ると良い製品だと思います。
天気の良い日は画像が真っ白になってしまいます。夜の画像はまだ確認していませんが、
この価格なら仕方ないのかな…

有限会社山栄建設 様2021-02-03
用途:
防犯カメラに使用
対象商品:
60687813

問題なく使用できました。セットも簡単でアダプターもセットでついているので助かりました。

2人が参考にしています
株式会社永田建築 様2020-09-04
用途:
事務所の防犯用
対象商品:
60687813

軽く取付が容易だった。撮影範囲が少し思ったより狭かった。

1人が参考にしています
2019-11-14
用途:
防犯用に
対象商品:
60687813

取付はとても簡単で本体も超軽量。
microSDカードがclass6以上で32GBまでだが、UHSタイプは使えないとある、電気店に購入しに行ってもこちらの地域ではclass4もしくはclass10と中間が無い。class10の32GBを探すも4000円近くするし現在UHSタイプが主流になっているようで、やっと使える物を見つけた。
画像などは確認していないので判らないが期待してみる。

1人が参考にしています
2019-04-11
用途:
防犯用
対象商品:
60687813

商品の取付も簡単でした。今のところ作動しているようです。約20日周期で繰り返しの録画するようなので、しばらくたったら一度確認してみたいとおもいます。まあ付けてあるだけでも威嚇には順だと思います。

3人が参考にしています
株式会社徳水運輸 様2018-04-23
用途:
倉庫の防犯対策時
対象商品:
60687813

感知した時に録画だけでなく明るく光ったらいいのになあっと思いました。

2人が参考にしています
2018-12-26
用途:
自家使用
対象商品:
60687813

・USBケーブル直出しで、スマホのようなAC電源用のアダプタで給電するタイプです。
・映像確認時等は上記の電源部分からUSBを抜き、PCに接続する(自分の環境では本体ケーブル以外でUSBの延長は4mが限界でした、それ以上はエラーが出て見られませんでした)。
セットアップは指定のwebでアプリをDL、そこで解像度等をSDカードに設定します(自分の場合はPCに直接接続しました)
「SDカードを取り出さなければ映像が確認できない」と思っていましたが、Win xpでもPC上でLIVE、録画とも映像が確認可能ですが、安価ゆえの上書きタイプのため、例えば帰宅して撮影場所付近に異変があったらスグに給電を止め、映像が残っている事を祈るほかは無い様です、笑)
録画フォーマットは3gp(ケイタイの動画クラス)とgif形式が選択できます(自分の環境での撮影先は無人で、シートが少したなびいている程度ですが、3gpだと結構メモリを喰う様なのでgif形式に変えてみようと思います)。
TBCが左上に出るので背景状況によっては時刻等の確認に難儀します。
設置して数日ですが、通常、暗視とも値段の割にはしっかりと映っています。
消灯等で暗くなると暗視モードへ移行しますがそれもスムーズに感じます。
撮影範囲はピンポイント(狭い)です。
夜間には赤外線撮影用のLEDがレンズ面で発光しているため、抑止効果にはなるかも知れません(SDカードタイプを見破られ、カメラごと引きちぎられたらオシマイですが)
ご参考になれば幸です。

10人が参考にしています
2020-12-07
用途:
実家の防犯
対象商品:
60687813

2代目、時刻の設定が取説ではわかりにくい、自分で検索して設定をお勧め

3人が参考にしています
有限会社日照建設 様2019-08-27
用途:
資材置き場の防犯

二台購入したが一台作動しなかったです。
メーカーは作動確認して出荷してるのか疑問に思う。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

株式会社徳水運輸 様2018-04-23
用途:
倉庫の防犯対策時
対象商品:
60687813

感知したら赤いランプが点灯するとか目立つようにしてほしいです

1人が参考にしています
2018-07-31
用途:
マンションの不法投棄の監視
対象商品:
60687813

一台目は初期不良。急遽、二台目を購入。
先日、不法投棄がありメモリーカードを確認すると設定したはずの時間がめちゃくちゃな数字に。2000年から2068年のデータと記録されている。おそらく、途中でとまっていたようで犯行現場は抑えられず。メーカーHPからも個の型番は消えている。(ATFになっている)だめだこりゃ・・・

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

有限会社エヌサービス 様2017-01-25
用途:
事務所の防犯
対象商品:
03604703

良く映ります。コードを最も長くしてほしいです。コードの防水にしてほしい

2人が参考にしています
2016-10-14
用途:
倉庫監視
対象商品:
03604703

なかなか今まで使ってみて夜でも良く映っていますので大変便利です。

2人が参考にしています
高橋自動車株式会社 様2019-07-29
用途:
事務所の防犯
対象商品:
60687813

配線接続方法の改善。接触が悪い。差し替えを何度かしないと作動しない。作動中の点灯yが分かりにくい。

2人が参考にしています
2017-01-06
用途:
自宅前の監視に
対象商品:
03604703

コスパは最高すぎる^^
下手なカメラよりコスパがいいのでリピートします

1人が参考にしています
2016-12-20
用途:
車庫の防犯用
対象商品:
03604703

カメラ上部のカバーが少し緩いような気がします。電源コードがもう少し長くてもいいようです。

1人が参考にしています
工房どんぐり 様2018-12-17
用途:
場内の防犯
対象商品:
60687813

家の周りが広いので盗んで行かれる物が多いですが、大事なものを持っていかれたのが残念でなりませんカメラの威力はかなりあるかもね。
あれから人の姿が見えませんよ。
ダミーではなく本物をおいた方がいいですね。

1人が参考にしています
2018-04-30
用途:
マンションの不法投棄の監視
対象商品:
60687813

まぁまぁの画像。抜群のコスパ。アングルの確認はカードの抜き差しをしないとわからない。
それよりも、2台購入も、1台目はなぜか記憶形式がaviで48時間しか記録されず犯人を逃してしまった。2台目は3gp。1台目をメーカーとやり取りして初期不良として返品するも、品物は2週間たっても届かず・・・
サポートを望んではいけないようだ。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-04-07
用途:
プチ防犯
対象商品:
03604703

使用方法は、いたって簡単。カメラが小さい分、撮影範囲は狭いですが、用途に合わせて使えば十分なコストパフォーマンスでしょう。扱い方次第では、壊れやすい可能性もありますが、それらを含めてもいいデキだと思います。

2人が参考にしています
有限会社池石 様2016-03-10
用途:
防犯用
対象商品:
03604703

価格が安いのでこれで十分だと思う。
マイクロSDカードがクラス6以上を指定指いている為、カードの方が高い。

1人が参考にしています