CCAバッテリーテスター モノタロウ

5つ
13件
4つ
13件
3つ
6件
2つ
4件
1つ
2件
モノタロウ

CCAバッテリーテスター

販売価格(税別):  

平均満足度: (38件のレビュー)

CCAバッテリーテスターはバッテリーに負荷をかけずにバッテリーのコンディションを検査する事ができます。本製品を使用して定期的にバッテリーの状態を確認すればバッテリーの突然死を防ぐ事ができます。SAE・DIN・IEC・EN 規格のバッテリーの測定が可能です。測定結果もデジタル表示で分かりやすくなっています。また乾電池が不要で便利です。【用途】DC12V車専用 (液入りバッテリー・密閉式バッテリー・メンテナンスフリーバッテリー・AGMバッテリー・カルシウムバッテリー)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 38件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2018年01月11日 17:37 満足度:

用途:バッテリーの状態チェック

別メーカーの高額な商品を持っていないので比較は出来ませんが
複数の車両で、このテスターの購入時・現在とバッテリーの状態を比較するために役立っています。(交換時期を見きわめるための目安のひとつとして)
鉛の端子に直接と配線端子の上からとで当然ですが数値が変わるので
比較する時は同じ条件で複数回テストします。
安価な商品ですが、説明書に記載のない不明な所にも丁寧なサポートをしてもらえるのでありがたいです。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月06日 00:54 満足度:

用途:バッテリー残量チェック

バッテリー接続時、逆極性保護機能が有れば最高です。
他の方の商品レビューで
『表示は999のまま(規定値のセットもやりずらい) 不良品でした。』
と有りますが これは使い方が間違っています。
バッテリー接続用のクリップは電流端子と電圧端子が有り クリップ本体が第一クリップ、内側のギザギザが第二クリップです。
バッテリー端子をクリップで挟むとき、クリップ本体と内側のギザギザが確実にバッテリー端子をを挟んでいる必要があります。
これは4端子法で測定するミリオウムメーターと同じです。
他社の製品でも同じ事が言えますので製品不良では有りません。
自分の使い方を棚に上げて、簡単に不良品と言うのは止めましょう
営業妨害です。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月12日 09:19 満足度:

用途:農機のバッテリーチェック

性能と金額的にはほぼ満足していますが 測定前の基準CCA設定時にマイナス(数値を下げる)手順が取扱説明書に書かれてなかったので 試行錯誤で手間取りました 取扱説明書にきちんと表示して下さるよう要望します

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年01月04日 17:35 満足度:

用途:自家用車のバッテリー管理

CCA値が999と表示されることがタマタマある。
頻繁に出るようであれば返品を考えています。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月15日 18:08 満足度:

用途:バッテリーの性能チェック

価格も安く、操作も簡便で、買って良かった商品です。
デサルフェーターによるバッテリーの性能回復を測定しています。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年12月14日 15:06 満足度: KM Planning 様

用途:バッテリー簡易チェック

操作自体は簡単なのですが、説明書表記CCA値で測定すると新品のバッテリー(GSユアサ・40B19L・55B23L)でも×マークが出てしまう!
ネット上でのJIS対応CCA値で測定するも「!」しか出ない!
「OK」マークは何処に有るの??ってなかんじ
安物だから仕方ないが、買って損した感じが嫌ですね!
まっ使い物にはならないって事です。

MonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年08月21日 14:22 満足度:

用途:自動車整備

今回2台目の購入です。同品番ですが、CCA値に開きがあり、今回購入品のほうが、1割程度大きい数値になる。バッテリーは十数台でテストしたが、例として初回購入品CCA300だと、今回のは330の表示です。
抵抗値も確実に違いがでるが、電圧値は一致です。
2台使いで便利になるはずが、診断ミスし易くなる。

CCA値や抵抗値の調整モードがあるなら、取説には記載が無いので
ぜひ教えて欲しいです。

MonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年06月02日 17:26 満足度:

用途:バッテリーの確認

あまり車を乗らない為、すぐにバッテリーが劣化するのでパルス発生器をバッテリーに取り付けて充電しています。そのままではサルフェーションの解消具合が体感できないためこちらを購入。CCA値を測るたびに回復しているのが目に見えて体感できとても気持ちいいです。他社のものより安い割には誤差もないと思いますし最近の買い物で一番満足しています。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年08月02日 18:59 満足度:

用途:バッテリーの状態把握のため

説明書が素人にはよくわからないので、最初は悩みましたが、何とか測定できました。
素人にもわかりやすい説明書にした方がいいと思いました。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年04月02日 18:18 満足度:

用途:バッテリー寿命計測

バッテリーのCCA値を測りたく購入しました。
3000円ぐらいになってくれると助かるのですが、今後の企業努力に期待です。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月09日 14:44 満足度: 新日鐵住金 様

用途:自動車や船のバッテリー点検

電圧測定では不明なバッテリーの良否に場合に役立ちます。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年01月05日 10:31 満足度:

用途:自動車整備、バッテリーチェック

購入前までは、テスタ+電卓で頑張っておりましたが、モノタロウブランド15%セール時に購入しました。
初見は黄色プラスチックの筐体に「安っ!」と、チープ感は否めませんでしたが、雑多な作業場でも目立ち、今では手放せない存在です。
今後もコストダウン追求をお願い致します。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年11月17日 09:20 満足度: タニオート商会 様

用途:車の点検

説明書に書かれているCCA値を入れるとほとんど?の表示でるので他社のCCA値と比べたら30ぐらい値が高く書かれている。
ガソリンスタンドの販売のセールス的には良いと思いますが?
車屋としては考えてしまう。
ちなみに新品でも?の表示がでる。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2016年11月07日 00:16 満足度:

用途:自動車整備

簡単に使えて良いが、CCA値がメモリー出来ればなお良い。
抵抗値も表示出来る所が良い。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年10月03日 16:12 満足度: Off Time 様

用途:バッテリーのCCA測定

何よりも安いのがいい。数値の精度はわかりませんが大丈夫でしょう。ただ、設定値が5とびだと更にいいのですが。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年03月30日 22:53 満足度:

用途:バッテリーの寿命確認のため

バッテリーを数個購入するより、テスターでの確認をする方が安価で適切な方法かと購入したものの、取り扱い説明書の通り設定しても説明書に表記されているCCA値を設定できない状態、他の規格SAE、mΩなど理解できる説明を希望する。安価とはいえ丁寧な説明があると効果的に活用できると感じます。

MonotaROからの回答:

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年03月25日 18:18 満足度:

用途:CCA測定

バッテリー単体での測定が、好ましいです。
車載時や、走行直後、充電直後は、誤差が大きいのですが、満足しています。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年12月04日 22:42 満足度:

用途:バッテリー点検に必須

手に取るととても軽く、デザインもチープな感じ。
商品は満足しています。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年07月31日 11:06 満足度: 株式会社ラグノオささき 様

用途:説明書のデジタル画面に説明がないところもある。

説明書で本体表示でmΩの意味が記載されていなく、何を意味する項目かわからない。
おそらくサルフェーションの抵抗値だとは思うが。ちゃんとした説明書が欲しい

MonotaROからの回答:

ご不便をお掛けして申し訳ございません。
mΩは内部抵抗値(降下電圧÷電流値)となります。
ご確認よろしくお願い致します。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年11月30日 01:06 満足度:

用途:自動車整備

商品到着して2週間程、数社の他社製品と比較してみました。
結果、各メーカーバッテリー(主にB19、B20クラス製品を測定)
を計測すると、
他社テスター数社と比較して、
CCA値が30〜50程度低く表示されるようである。
しかし、
本製品での再測定値のブレは少なく、同様の数値が出やすい。

1例として本製品では
パナソニックカオスのN-60B19L/C5で330程度の表示でした。
(3ヶ月前位の製造日の未使用品を充電後の2日後〜数度測定)
ちなみに2年程度使った同カオスは280程度でした。

モノタロウ製のN-MONO40B19LのCCA値が330と確認して頂きましたが、
公表されているCCA値が近いACデルコは公表値に近い数値が出るようでした。

これは注文コード 04534696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 2 次へ