ワークメイトのレビュー

平均満足度 4.14 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワークメイト BLACK&DECKER
BLACK&DECKER
7,990 / 税込 8,789
最大負荷荷重204kgの耐久性に優れた作業台です。 穴あけ、ネジ締め、切断、研磨作業はもちろん、自転車やスキー・スノーボードなどのメンテナンスにも大変便利です。 折りたたんで収納できるワンタッチ折りたたみフレーム採用でコンパクトに収納できます。 作業台の高さも2段階に調節でき、移動式ペグを使えば円形や不規則な形状のものを固定することもできます。 1台あれば作業の幅が大きく広がります。 【用途】穴あけ、ネジ締め、切断など
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-06
用途:
木工作業に使用
対象商品:
10487907

まだ使用して間もないですが・・・。
組み立てが女性一人ではなかなか難しいようです。
でもなんとか、出来たので女性の皆さん頑張ってください!

田中歯科医院 様2020-08-06
用途:
木材処理
対象商品:
10487907

以前購入した物はスクリュウの締め付け金具の構造が問題で直ぐに変形動かなくなりましたが、これは肉厚の変形しない構造でかなりガッチリしています。足を伸ばさなければ低い位置で作業が出来、これも助かる!
しかも安いですね。

2020-08-09
用途:
バイク (ホンダグロム)フロントフォーク分解
対象商品:
10487907

板の移動用ハンドルのノックピンが硬過ぎて片側は入らなかった。
強度・剛性面では自分が行う作業ではギリギリ問題無く使用出来ます。
また、板にある穴にフォークボトムのステーが掛けられてオイル抜きで放置する時に重宝して助かります。
ハンドルのノックピンの件が無ければ大満足!

トワエステート株式会社 様2020-10-20
用途:
鐡道模型レイアウト作成の細かな作業に最適です。
対象商品:
10487907

組み立て作業に一寸手間取った説明書をもう少し詳しくしてほしかった、
鐡道模型レイアウトの部品作成(木工切断等)には作業がとてもはかどり楽な姿勢でできました。

2020-02-13
用途:
日曜大工で木工作業に
対象商品:
10487907

予想以上にしっかりしたつくりです。
重量もあるので作業時のぐらつきもありません。
鋸引き、鉋がけ、ドリル作業に役立っています。
ただ、台上での釘打ちでは固定に不安がありますね。
簡単な木工作業には十分です。

2019-08-12
用途:
木材や金属材の切断時の保持用
対象商品:
10487907

主に屋外にて使用。今までは地面に枕材を置いて這いつくばるように作業していたので腰やひざが痛いし不安定なため、電動工具使用時は危険を感じるので購入した次第です。組み立て後バイス用のハンドルがガタついて抜けそうに感じましたが今のところ使えており、今後使い方を工夫すればかなり使えるのではないかと思っています。あと、折りたたんだ時85cm程度に高さが抑えられているので、高さのとれない収納スペースにぴったし収まっていい感じです。

2019-05-08
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
10487907

天板の印刷がなんとなく目障りだったので、ラッカー薄め液で拭いたら一発で消せました。
値段の割には頑丈ですし、重宝してます。