リレー付間欠タイマ エレキット

5つ
2件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
0件
エレキット

リレー付間欠タイマ

販売価格(税別): 1,390 / 税込1,529

平均満足度: (4件のレビュー)

コンデンサの選択と半固定抵抗の調整により、Aモード(約0.5〜15秒)及びBモード(約10〜300秒)の範囲で電球などを点滅動作できる間欠タイマキットです。それぞれのモード範囲内であればリレーのON時間、OFF時間を独立して設定できます。DCジャック付きですのでACアダプタとワンタッチ接続できます。外部コントロール端子付きです。(LOWアクティブ、C-MOS入力)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示

並び替え:
2018年04月25日 19:32 満足度:

用途:旧車の間欠ワイパーに使用

RT50 コロナ ハードトップの間欠ワイパーに自作しました。社外品でワイパーコントロール等販売有るようですが、高価です。12v動作で無いのが不便です。

これは注文コード 11659628 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年01月04日 15:40 満足度:

用途:カメラシャッターの間欠作動用

組立は説明書が十分すぎる説明で良くわかります。
また周辺機器へ組付けも易いです。
欲を言えば、選択使用の間欠時間設定用コンデンサを2ケ共基板に組み込める構造でジャンパーワイヤーでつなぐのが弊方には望ましく...組付け後の交換は半田を外す作業が面倒故。

これは注文コード 11659628 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月06日 01:06 満足度: 小野歯科医院 様

用途:オゾン発生器の間歇運転の為

他にこのようなキットは無かったので購入しましたが、以下の2点を改良してほしいと思います。
1.電源がDCジャックのみで、しかも現在稀になっているセンターマイナスとなっている。
2.リレー接点出力がハンダ付けとなっている。
以上で、基板の大きさの拡大、多少の単価が高くなっての良いので端子台でのインターフェイスとしてもらいたい。

これは注文コード 11659628 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2017年06月02日 18:43 満足度: 齋藤電装 様

用途:車のワイパー用

完成品だと思った。自分で組み立てるのは面倒です。忙しい人には無理。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 11659628 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ