音楽対応ミニBluetoothヘッドセット ロジテック

5つ
4件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
0件
ロジテック

音楽対応ミニBluetoothヘッドセット

販売価格(税別): ¥2,590

平均満足度: (5件のレビュー)

CVC(Clear Voice Capture)搭載によりノイズを除去したクリアな音質での通話が可能なヘッドセットです。また、BluetoothのA2DPプロファイルにも対応しているため、音楽も(モノラル音声)楽しむことができます。Bluetooth対応携帯電話2台を同時に待受できる「マルチポイント」に対応しています。イヤーフックをはずしても安定装着ができるようにカナル式を採用しました。また耳のサイズに合わせられるように、3種類のイヤーピースを付属(Mは装着済み)しています。連続通話時間4時間、連続待ち受け時間100時間と、日常で使用するのに十分なバッテリーパワーを装備しています。また、パソコンなどから充電が可能なUSB充電ケーブルが付属しています。iPhoneで使用する場合、Bluetooth機器のバッテリー状態表示機能に対応しているので充電タイミングが容易に視認できます。CVC(ClearVoiceCapture)による、自分の声にかかるエコーの緩和、ノイズを軽減する双方向ノイズリダクションで快適な通話が可能です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2019年11月12日 15:57 満足度: 有限会社阿吹運送店 様

用途:運転中

装着感は快適、耳障りなく使用できます。音質も思った以上に良好。
スイッチのON OFFが少し分かりづらいかな?

これは注文コード 11768295 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月24日 12:43 満足度:

用途:車運転中の電話対応に

車運転中の電話対応に使用しています。耳へのフィット感や操作性に特に満足です。また追加購入の時はこれを購入したいと思います。

これは注文コード 11768295 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月31日 09:10 満足度:

用途:ガラケー(パナソニック)での使用感

満充電の状態から電源を入れて通常使用開始。
暫くすると節電モードに入るみたいで電源が落ちます。
電源が落ちても何も合図が無いので音声通話で着信が有った時に
バッチリと見逃してくれます。
使い始めたばかりなので処分するのも惜しいので用心で時々
電源の再接続を行い使用しています。
私の端末だけの症状かも知れませんが使い難さと着信逃しの
確立は大きな物です。2個目の購入は有りません。

これは注文コード 11768322 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月07日 16:40 満足度:

用途:運転中や諸作業時に

自身への耳ですが非常にフィット感が良くて長時間の装着で
使用感では一番かなと思われます。音質も音量調節がやり難い以外は
問題無いので“当たり”を引いた^。^気分です。

これは注文コード 11768322 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年01月16日 15:22 満足度:

用途:運転中

小さいのに、音声はクリアで、とても満足。

これは注文コード 11768295 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ