車用電波時計 ナポレックス

5つ
1件
4つ
3件
3つ
2件
2つ
1件
1つ
0件
ナポレックス

車用電波時計

販売価格(税別): 2,590 / 税込2,849

平均満足度: (7件のレビュー)

標準時刻電波を受信して自動的に時刻を合せます。日本全域対応。 時刻の他に、カレンダー表示付で月、日、曜日を表示します。 大型液晶採用で、見やすい表示パネルです。 センサー式バックライトで暗くなったら自動点灯します。 角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け場所を選びません。 12時間表示、24時間表示の切替付きです。 過電流保護として、カープラグにヒューズを内蔵しました。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示

並び替え:
2019年07月15日 13:33 満足度:

用途:車の運転時

以前購入して、とても良かったので、また購入しました。
大きい文字で見やすく、暗くなるとバックライトが点灯するので便利です。

これは注文コード 16240306 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月07日 08:50 満足度: 宝土地建物管理株式会社 様

用途:車内の時刻の確認

以前から使用していた同じ商品が電池を交換しても再起動を繰り返すので再購入しました。再購入の理由は、とにかく時間表示が大きくて見やすいことと、車内が移動などで明暗が急激に変わってもセンサーでバックライトを適切な明るさに違和感なく調整してくれるのがとても気に入っていたからです。ただ、その不具合も、交換してから、よく確認してみると、どうやら、電池を固定している接点の金具の張り具合が緩くなっていたので、走行中の振動で接点がずれて、再起動を繰り返していたようなので、接点金具の調整をしたら、車載はしていませんが、再起動はしていないので、今後は予備に取っておこうと思っています。

これは注文コード 16240306 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月05日 09:07 満足度:

用途:車載用に購入しました

2回目の購入です。
耐久性もいいです、バックライト(青)綺麗です
真夏の高温でも液晶が黒くならなかったので気に入ってます。
ただダッシュボード上に設置するなら配線が本体下から出ているので取り付け金具を使用すると20mm程浮く形になります
コネクターで背面からも配線取り付けを変更出来る用にしてほしいです。

これは注文コード 16240306 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月13日 02:28 満足度:

用途:妻の車に

視認性は抜群、見た目もチープに見えず合格です。
両面テープは3MのVHBでこれもヨシ。しかしバックライトの色がブルーしかないのが減点理由です。
今時の流行なのかも知れないが、夜間ブルーの照明が車内で常時点灯しているのは目が疲れます。以前あったオレンジ色の復活を希望します。

これは注文コード 16240306 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年07月05日 15:38 満足度:

用途:送迎車両に装着

4台の送迎車に順次載せ替えているが、そのうちの1台が何もしていないのに電源が切れてしまい、時間がくるうことがある。
商品は見易く、前機種よりバックライトも暗くなると点灯するなどとても使いがってが良い。

これは注文コード 16240306 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年08月08日 01:00 満足度:

用途:車に時計がなかったので

文字が大きくて見やすいです。バックライトですが、全面のセンサーは、敏感で少し暗くなっても点灯します。

これは注文コード 16240306 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月07日 10:47 満足度:

用途:車両用として使用します。

星四つにしたかったのですが、
ブルーライトが消えた時に時間が見にくいです。
出来れば数字の色は白のほうが見やすいように思います。
電波時計としては良い商品だと思います。

これは注文コード 16240306 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ