スーパースリムスタイルメーター 電圧計 KOSO

5つ
12件
4つ
5件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
KOSO

スーパースリムスタイルメーター 電圧計

販売価格(税別): 2,490 / 税込2,739

平均満足度: (18件のレビュー)

お買い上げより1年間の保証付。日本語説明書付きだから取付けもラクラク!KOSO製デジタル表示電圧計です。インジェクション車両は電圧管理が欠かせません!

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 18件中 1件から 18件までを表示

並び替え:
2021年04月22日 18:03 満足度:

用途:バッテリー電圧表示

とにかく薄い、小さい。
スペースの狭い所にも設置できます。
軽いので両面テープでも剥がれません。

これは注文コード 16541577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年10月28日 21:35 満足度:

用途:スクーターの電圧管理

ホンダ MF03 フリーウェイ の電圧管理 にすでに青を使用しています。フリーウェイは電装系(レギュレーター・CDI)が著しく弱いので電圧計は必須アイテムです。別の個体にも取り付けるために【赤】を購入してみました。リード線が極端に細いので太いコードにハンダ付けし、熱収縮テープで絶縁しています。コードの根元にはシリコンで防水加工を施しました。スイッチオン時のギミックは面白いです。割り込みをかけると正しい電圧を示さない(電圧降下)のでバッテリー直づけでプッシュスイッチを入れています。

これは注文コード 16541586 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2021年02月03日 20:27 満足度:

用途:ダイナモ、バッテリーの状況管理

手持ちの電圧測定機でバッテリーを計測した数値と、購入のKOSO電圧計での測定値の差は0.1V以内で、正確性は良好でした。自動車に設置してみて、配線の取り出し位置がもう少し内側であれば配線を見えなく設置できて良かったと思いました。

これは注文コード 16541577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年11月22日 22:53 満足度:

用途:バイクのバッテリー電圧管理に!!

ゼファー750のバッテリー電圧管理の為に購入
利点
・昼間は文句なしに表示確認できます。
・取り付けは2本の線しかないので簡単。 
欠点
・テールのACCY電源の配線から直接接続したらバッテリー電圧12.5Vに対して11.0V表示!? 
・誤差!? 試しにホーンから回線に切り替えたが11.1V
・バッテリー直接接続すると12.5Vは表示になった。
・旧車でよくやるリレー回線で接続すると12.4Vの誤差0.1-0.2Vの間で表示しました。
・赤い表示にしましたが街頭のない真暗な道だと明るすぎるので注意!

これは注文コード 16541586 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月31日 14:58 満足度:

用途:バッテリー 電圧測定

赤色表示を使用しています。
接続部分の加工が必要です。

これは注文コード 16541586 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年04月02日 18:45 満足度:

用途:バッテリー電圧監視

取り付けは難なくできました。
オープニングがカッコいいです。
取り付け箇所ですが、夜間はいいですが、日中は少し日陰の所でないと見づらいですね。

これは注文コード 16541577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月31日 05:12 満足度:

用途:バイク、車の追加電装品取り付け後の電圧管理

値段の安さの割に製品には安っぽさがなく、安心して使用できます。ちょっと特殊な使い方をする場合にはワーニング機能や自動スイッチオフは無いほうが良いのですが、そんなごく一部の特殊な人向けにあれこれ設定スイッチだのを追加してしまうと単価が跳ね上がってしまうので、この商品はこのシンプルさこそがセールスポイントだと思います。

これは注文コード 16541577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年12月15日 06:03 満足度:

用途:バイクのカスタム化に使用

シガライタ−ソケットに差し込むタイプの電圧計を取り付けたがバイクの振動で抜け易い。この電圧計は固定式なので抜ける心配も無いし、表示もハッキリ確認する事が出来る。※青字表示は見にくい様です。

これは注文コード 16541586 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年02月20日 20:29 満足度:

用途:バイクの電圧測定

電圧にほとんど誤差は見られなかったので、比較的正確な電圧を確認できると思います。配線が細いので、ギボシ等はカシメにくいです。オンオフスイッチがあれば良いなと思いました。

これは注文コード 16541577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年12月16日 19:46 満足度:

用途:バイクの電圧計として

小型、薄型でどこでも取り付けができるのが良いと思います。
もっと安価な電圧計もありますがここまで薄型なのはなかなかありません。この商品ももう少し値打ちだと良いのですが。

これは注文コード 16541586 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年12月02日 06:51 満足度: 大洋冷凍株式会社 様

用途:電動ハンドリフトのバッテリーの電圧測定

安価で使い易いです。できれば入切が出来れば最高です。

これは注文コード 16541577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年12月11日 14:29 満足度: リユース工房 みやざき 様

用途:ビクスクの電圧管理

まだ付けていませんが、評判良いので購入しました、ら

これは注文コード 16541577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年05月23日 18:48 満足度:

用途:バイクの充電状態確認

コンパクトで非常に使いやすいです。

これは注文コード 16541577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年12月19日 00:13 満足度: 石田電子 様

用途:バイクの電圧監視として

大体、この手の電圧計は0.5Vぐらいの誤差があるのですが、
この商品は誤差0.1Vぐらいで、殆ど誤差はありませんでした。
価格が安いのに、これほど正確とは驚きです。
安心して使えます。

これは注文コード 16541577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年09月16日 07:15 満足度:

用途:バイクの電圧計

バイクに電圧計を取り付けたくてシンプルなものを探していました。デザイン,本体サイズ,価格ともに一般敵な物がが見つかり満足しています。
発送も早かったのでありがたかったです。
取り付けは、防水との事ですが裏側に穴が空いており「???」と思いホットボンドで塞ぎました。又配線が細すぎて作業が大変でした。(付属のカプラーは使用せず、配線延長で使用)
視認性は良いと思います。
全体的には満足かな?

これは注文コード 16541577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2016年01月13日 19:10 満足度:

用途:バイクの電圧チェック

昼間でも見やすく、電圧降下も目で確認出来る優れもの。また低価格で満足です。

これは注文コード 16541577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年12月10日 18:12 満足度:

用途:自動車のバッテリー電圧の管理

車のバッテリーの電圧管理の為に購入しました。なかなかかっこいいです。安っぽさもなく綺麗なブルーで視認性も良し。
電源ON時のオープニングもGOOD。

これは注文コード 16541577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年05月18日 14:39 満足度: 安房運輸株式会社 様

用途:自動車メータ追加

品質が良いです。

これは注文コード 16541586 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ