温度センサー KOSO

5つ
5件
4つ
3件
3つ
3件
2つ
1件
1つ
1件
KOSO

温度センサー

販売価格(税別): 1,180 / 税込1,298

平均満足度: (13件のレビュー)

KOSOメーターに使用可能な温度センサーです。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 13件中 1件から 13件までを表示

並び替え:
2020年11月02日 19:54 満足度:

用途:油温管理

デュアル温度計の交換用センサーとして購入。デュアル温度計購入時にセンサーサイズが選択できると更に良かったと思います。もっともこれはメーカー側の問題でしょうけど。

これは注文コード 16541385 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年01月14日 19:14 満足度:

用途:断線しますが…スーパーカブの油温管理に

M12のピッチ1.5。
この赤いセンサーはこれで2個めの購入です。
スーパーカブカスタム90のドレンボルトと交換して油温の確認に使っています。
エンジンを大きなものに積み替えていますので油温の管理は必須なのです。
最初に購入したセンサーは1年ぐらいで電線が劣化してボルトの根本からちぎれてしまいました。
ボルト自体はとても綺麗なままなのですが、きっちり根本から切れてしまったので残念ながら修復は不可能。
オイルで汚れるし、熱もかかるので仕方ないのでしょうか?
そこで今度はKOSOのスリムメーターを買うと付属している真鍮製のセンサーを使おうと思い、青いアルミ製のアダプターを購入して付けてみたところ、どうも油温が結構低めに表示されているような気がします。
これは真鍮製のセンサーの取付位置が赤いセンサーよりもエンジンの外側に位置してしまうために冷やされてしまうのではないかと考えました。
オイル漏れなどは無いのでできれば真鍮製のセンサーを使いたかったのですが、赤いセンサーのほうが正確に測れると思い再購入しました。
また断線するとは分かっていますが、これしかないので仕方ない…。
今度は最初にホットボンドかなにかで補強してみるかな。
断線するとこの商品の価値はゼロになってしまうので星4っつ分減らします。
切れたらまた買いますけど…。
あと、何度もオイル交換で開け締めしましたがオイル漏れやねじ切れるなどはありませんでした。
無理な扱い方をしなければアルミボルト自体の強度やアルマイト皮膜などは特に問題ないと思います。
コネクター部も細くて頼りないですが、風雨に晒されるエンジン下部にあっても断線するまで接触の不良などは起こりませんでした。

これは注文コード 16541342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年09月24日 18:07 満足度: 晴山商事 様

用途:モンキーエンジンに利用

別のKOSO温度センサーキット組み合わせて利用、こちらの方が正確な温度が出るような気がします

これは注文コード 16541342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年12月06日 14:34 満足度:

用途:オイルタンク

問題なく使えています。精度については不明ですが、良い感じです

これは注文コード 16541358 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月27日 23:47 満足度: 晴山商事 様

用途:モンキーエンジンオイル、油温

モンキーの油温計利用KOSOの温度計に取付2個持つていたので付けて見た1個は65度を表示もい1個は26度表示(外気温は、だいたい26度ぐらいに日、同じメーカーでも表示が違っていた、2個持つていたから使えたような物でした

これは注文コード 16541342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年12月21日 18:54 満足度: 株式会社T.Eワークス 様

用途:機械のメンテナンス

施工性も良くて、見た目も良くなりまーまー満足できました

これは注文コード 16541394 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年08月24日 14:43 満足度:

用途:アルミ製なので傷つけやすい、作業注意

こういう物がアルミである必要があるのか.....
上手く付ければいいのですが、ある程度締め付ける事も必要なので物凄く慎重な作業をしないと簡単にナメます。この品は19mmスパナが必要。セット工具だと17mm迄のものを多いので要確認です。

これは注文コード 16541394 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年01月11日 16:07 満足度:

用途:オートバイの油温管理

出品予定日より遅れて、ボロボロのパッケージで中身が出た状態で届きました。
まだ取り付けていないので、無事機能するかが心配です。

これは注文コード 16541394 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年07月11日 14:37 満足度:

用途:pivotに

PIVOTのセンサーが壊れたので交換。抵抗値もコネクターも同じでした。

これは注文コード 16541376 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年06月17日 07:58 満足度:

用途:バイクメンテナンス

安くて作りはいいですね♪サイズも豊富で機能もまったく問題ないですよ♪ただ色が赤だけ……黒とかシルバーがあったら星5つです。

これは注文コード 16541385 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月28日 16:29 満足度:

用途:バイクのカスタム

ガスケットが付属していないので別途購入することになりました、必ず使うものなので付属しているものと思っていたので残念です。

これは注文コード 16541342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月07日 15:27 満足度:

用途:油温管理

普通でしたが、ついでにパッキンも付属してたら最高でしたね。

これは注文コード 16541394 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年02月09日 23:32 満足度:

用途:ヤマハRZ250(4L3)水温計としてKOSO 型番KS-M-TRと一緒に購入

水温をリアルタイムに確認できエンジンコンディションの確認が行いやすくなりました。
冬場は水温が65℃以下のためラジエターに風が当たらないようにカバーを付ける目安になりました。

これは注文コード 16541367 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ