ユニバーサルチェーンガード サニーホイル

5つ
4件
4つ
3件
3つ
1件
2つ
1件
1つ
0件
サニーホイル

ユニバーサルチェーンガード

販売価格(税別): ¥2,590

平均満足度: (9件のレビュー)

サイズ可変式のスタイリッシュなアルミ製のチェーンガード長さはチェーンリングからシートステーまで、375〜443mm(C.C.)の調整が可能(全長:515〜585mm)チェーンリング周りは、44T、52Tの2段階にサイズ調整可能シートステーの取り付けは、サイズに合わせて4種類のブラケットで対応(Φ12.7mm、Φ15.8mm、Φ19mm、Φ22mmのブラケット4個付き)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 9件中 1件から 9件までを表示

並び替え:
2019年03月25日 09:26 満足度:

用途:自転車への取り付け

クロスバイクに取り付けました。
簡単な説明書も添付されていたので、問題なく取り付けできました。
これがあるとないとじゃ大違いなので助かりました。

これは注文コード 16710968 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年10月10日 21:17 満足度: 九州沖縄農業研究センター 様

用途:子供の自転車(スポーツモデル)のチェーンガードに使用

自転車にあわせてサイズ調整ができるのは良いです。他の方も書かれておられましたが、サドル下のフレームに止めるところが結束バンドで締めるようになっていて、何年持つのか少々不安なところがありますが、結束バンドは安いので、その時は付け替えれば良いかもとかんがえております。おおむね満足です。

これは注文コード 16710968 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年09月29日 21:42 満足度:

用途:自転車のメンテ

普通の、軽快車27インチの、カバーが、壊れて他ので、試しに購入。なぜかMTBサイズの方がいい感じと思って、付け替えました。目的は、達成。かっこいいかな。

これは注文コード 16710968 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月27日 17:04 満足度:

用途:自転車の修理

車体に合わせたパーツとサイズに合わせて調整が出来る点がGOOD
取付作業も簡単だった。

これは注文コード 16710968 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月11日 23:10 満足度:

用途:10年物ママチャリのギアガード交換

フレームへの取り付けが結束バンドなのが、チープな感じがしましたが、問題なく取り付けできました。ボロのママチャリがギアガードだけかっこよくなりました笑

これは注文コード 16710968 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年03月29日 22:54 満足度:

用途:自転車のメンテナンス

「チェーンステー長…44.5cm(カタログ値)/フロント…ロード用シングル46T/リア…12T-32T/ダウンチューブ…φ5.5cm(実測値)」のクロスバイクに取り付けました。
長さ調節は一番短い状態に。チェーンホイールブラケットは「Road52T」から「MTB44T」に交換。ダウンチューブ固定パーツに使われている「六角穴付ボルト M5x25mm」が長かったので「なべ小ねじ M5x15mm」を別途用意。
まだ適正なチェーンラインにしていない状態なので、32Tにした場合のみチェーンがチェーンガードに擦れます。
フロントギアをトリプル(バッシュガード付)→シングル(バッシュガード付)にしてから、ズボン裾の汚れ方が一気に酷くなっていたのですが、本商品を取り付けてからは殆ど汚れなくなりました。

これは注文コード 16710968 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月27日 12:00 満足度:

用途:破損したチェーンガバーの交換

孫の切換式自転車のチェーンカバーを交換したが、子供用(22in)には合わず
中間部分で、切り詰め取付けた。
其の後不具合も無く使用しています。

これは注文コード 16710968 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年04月27日 12:09 満足度:

用途:チェーンカバーの取り付け

ロードバイクに取り付けようとしたが、最短にしても取り付け出来なかった。もっと短い物からもっと長くなるものが必要。

これは注文コード 16710968 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年07月16日 15:31 満足度:

用途:自転車取り付け

同じメーカーの今までの物は取り付け中、破損。二度と購入しないと決めていた矢先こちらの新商品。まだ取り付けていませんが、今までの物よりは良いと信じたいです。

これは注文コード 16710968 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ