ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB600シリーズ 春日電機

5つ
4件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
春日電機

ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB600シリーズ

販売価格(税別): ¥1,990 〜

平均満足度: (5件のレビュー)

COB600シリーズは、電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。小型、軽量かつ経済的です。 ボタンパッキンは、ボタン部一体型の露出構造です。(IP65) ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 ケース部の背面をスリム形状にし、操作時のフィット感を高めました。また、背面下部に突起を設けることにより、手からスイッチが滑り抜けないように配慮しています。 機械的インターロック付きで、上/下、東/西など同時投入ができませんので、安心してご使用いただけます。 スイッチユニットは、微小負荷にも対応できるツイン接点を採用しています。ツイン接点の接触信頼性については、DC 12V 10mAの回路条件で試験を行い、支障なく使用できることを確認しています。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2018年08月05日 23:21 満足度:

用途:産業機械の手元スイッチとして

手動操作用のリモコンスイッチとして、しゃれたデザインの物は無いかなーと探していました。オレンジ色のもう少し武骨なデザインのホイストスイッチは以前から知っていたのですが、同社でもこんなすっきりしたデザインの物もあるのは、今回初めて知りました。購入に当たって、情報が足りないなーと思った事は、接点構成についてです。2接点が独立しているのか、1次側は共通の2接点なのか、購入サイトからは判断できませんでした。今回はどちらでの仕様でも使える仕事だったので注文しましたが、独立接点でなければ困る用途であれば、注文をしなかったと思います。ちなみにこの商品は、1次側共通端子の2a接点です(3端子)ご参考までに。

これは注文コード 87331413 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月10日 17:12 満足度: 信愛エナジー合同会社 様

用途:トラックのパワーゲートのスイッチに使用

操作性も取付の端子接続もとても良い。軽さもあって設置しやすかったですよ。

これは注文コード 87331413 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月25日 08:38 満足度: Dawn Chorus project 様

用途:ヨットの電動ウインドラス(アンカー巻き上げ装置)のリモコンスイッチ

防滴仕様で、12Vでの動作も確認されており、安心して使用しています。

これは注文コード 87331413 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年09月29日 21:36 満足度:

用途:ウインチの補修部品として

小さくて軽く、使用感がとても良いです。
鮮やかな黄色で目立ちやすいところも良かった。

これは注文コード 87331413 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月01日 18:53 満足度:

用途:交換

今まで使用してきた物が劣化した為に交換しました。配線図がありませんでしたが簡単に交換出来ました。

これは注文コード 87331492 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ