プラグコード&キャップ テイラー(TAYLOR)

5つ
1件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
2件
テイラー(TAYLOR)

プラグコード&キャップ

販売価格(税別): 1,490 / 税込1,639

平均満足度: (4件のレビュー)

スパイラルカーボン芯を絶縁性能の高いシリコンインナーとグラスファイバーでコート、更にカラフルなシリコンカバーでリークを防止します。 電導性の向上と電気抵抗を最小限に抑え、スパークプラグの着火性能を高めます。 キャップ部は3タイプの角度をご用意、さまざまな車種に取付けが可能です。 また、旧車の劣化したプラグコードのリプレイス用にもお勧めです。 ハーレーに取り付ける際にはコイル側に専用コネクター(品番:THC001)を使用してください。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示

並び替え:
2021年08月30日 13:49 満足度:

用途:バイクのプラグコード交換

いいです。コードがしなやかで取り回ししやすくキャップが小さいのでレイアウトに自由度が少ない車両には特におすすめします。抵抗値は低いですが、抵抗が発生するのはコードとキャップだけではないのでこの部品に交換しただけで体感できるような性能向上は期待しない方がいいと思います。ジョイントが付いていないというレビューがありましたが一般的にプラグコードにジョイントは付属していません。ジョイントの要不要は車両によって異なるので事前に自分自身で確かめないと・・・。

これは注文コード 17036818 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年04月29日 16:50 満足度:

用途:バイクのメンテナンス

DYNATEKのコイルの導入に合わせ、定番のTAYLORのプラグコード&キャップを導入したが効果は体感できるほどではないかな?!

これは注文コード 17036845 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月27日 18:12 満足度:

用途:バイクメンテナンス

在庫の管理をして下さい。
11月末に注文して在庫切れて入荷予定が来年の2月では話になりません。

MonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

これは注文コード 17036793 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年01月13日 22:28 満足度:

用途:プラグコード交換

まだ使用していませんと言うか使用出来てません。その理由は、ケーブルをつなぐパワーケーブルが付属ではなく別売りだったために別途パワーケーブルを注文しなくてはいけなかったからです。二度手間になったので非常に残念です。購入する際の商品説明にも別売りと書いてあったらなと思います。

MonotaROからの回答:

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品はプラグコードが直接コイルから外れない場合、NGKケーブルジョイントが本数分必要とのことです。
尚、別途必要なケーブルは下記になります。
■ケーブルジョイントプラグコード用
注文コード:09990294
http://www.monotaro.com/g/00192990/
至急担当部署に申し伝え、注意書きを追記致します。
何卒宜しくお願い致します。

これは注文コード 17036775 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ