水性シリコン遮熱屋根用 カンペハピオ

5つ
8件
4つ
7件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
カンペハピオ

水性シリコン遮熱屋根用

販売価格(税別): 7,990 / 税込8,789

平均満足度: (16件のレビュー)

遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外線・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 専用下塗り剤を使用することでトリプルブロック効果。 屋根の表面温度を最大18℃〜4℃下げます。 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぐ。【用途】住まいの屋根(セメント瓦、スレート瓦、新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)、トタンなど)、木部・鉄部(床は除く)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 16件中 1件から 16件までを表示

並び替え:
2020年10月02日 00:06 満足度:

用途:厨房屋根の塗装

今回は養生を全くせず塗装しましたが、液だれもなく塗装したい面だけキレイに塗ることができました。約15平米を塗り7kgの内2kg余りましたので記載された面積通りの結果でした。伸びもよく2度塗りで真っ白な屋根が完成しました。遮熱性は塗ってから急に気温が下がりましたので分かりません。

これは注文コード 17075494 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年06月25日 08:58 満足度:

用途:物置の屋根の塗装

塗布開始時は分厚く感じるが、そのうち慣れてくる。アンダーコートも同時に購入し、塗布した。物置内温度をモニタしているが、塗布前に比べて温度が2度は下がっている印象。これからが楽しみ。

これは注文コード 17075494 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年08月21日 19:20 満足度: HIDベース 様

用途:屋根の塗装

水性なので、水で希釈でき使いやすかったです。
塗料の伸びもよく作業性良好です。

これは注文コード 17075467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月05日 15:01 満足度:

用途:屋根塗装

水性で扱いやすかった。遮熱だからか、白色だからか判らないが、塗装中、照り返しが強く反射熱がとても暑かった(4/30-5/2 もともと日差しも強かったが)

これは注文コード 17075494 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月02日 19:23 満足度:

用途:自宅屋根の塗装に使用

数年おきに屋根の塗り替えを行ってきました。今回使用した水性シリコン遮熱塗料(カーボングレー)は塗りやすく色も落ち着いた感じで気に入っています。

これは注文コード 17075686 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年08月31日 16:57 満足度:

用途:自宅の屋根に塗りました

水性で、扱いやすく、塗りやすかったです。色合いも思ったとおりの色でした。

これは注文コード 17075677 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月23日 23:07 満足度:

用途:塗装の時

塗り方にコツが必要に思った。薄くのばすと下塗り財が透けて見えやすいので厚く塗るようにすると仕上がりが良い。二回塗りする方が仕上がりが良くなると思います。

これは注文コード 17075582 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年08月29日 22:20 満足度:

用途:雨戸の塗り替え

水性なので耐久性が少し疑問ですが、扱いやすいので良いです。もう少し価格が安くなればもっと良いのですが(あと1割程度)。

これは注文コード 17075625 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年02月07日 21:02 満足度:

用途:スレ−ト屋根ペンキ塗り

思ったより使用量が多くなりペンキが足りなくなってしまった。
再度追加購入します。

これは注文コード 17075686 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年05月14日 13:54 満足度:

用途:屋根塗装

缶から塗料を出す時の液だれが気になる。
床などに垂れる。

これは注文コード 17075467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月06日 02:54 満足度:

用途:屋根塗装

大変、良いと思います。塗りやすくて、乾きも早いと感じました。
色見本が、分かりやすくなると有り難いです。

これは注文コード 17075643 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年06月17日 11:47 満足度: 有限会社カーセール・アオキ 様

用途:コンテナハウスの屋根

8畳程度のコンテナハウスの屋根に塗りました。
2回塗りで足りました。
容器に移し替えながら塗っていったので、固まることなく、そこそこの粘りがあって塗りやすかったです。
以前よりは、室内が冷えるようになりました。

これは注文コード 17075458 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月24日 19:00 満足度:

用途:セメント瓦の表面保護用に使用します

塗りやすく、色も気に入りました。 効果は年数が経ってみないと分かりませんが期待しています。

これは注文コード 17075458 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年07月17日 05:55 満足度:

用途:カラーベストの塗装

塗装作業性が良く塗りやすい。 ローヤルレド色の場合、水で薄めた時に紫色の染料が表面に浮き上がって色むらが目立つ。攪拌すれば、消えるので問題ないと思うが少し気になる。

これは注文コード 17075652 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年12月26日 15:25 満足度: 森野 様

用途:屋根瓦の補修にに使用しました。

商品についての感想、改善点とうは特にありませんよ。

これは注文コード 17075695 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年08月28日 15:57 満足度:

用途:屋根塗装

銀黒は、思ったより良い色でした。

これは注文コード 17075582 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ