ワイヤレスカメラモニターセット 7110 ELPA (朝日電器)

5つ
2件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
2件
ELPA (朝日電器)

ワイヤレスカメラモニターセット 7110

販売価格(税別): 39,900 / 税込43,890

平均満足度: (5件のレビュー)

外出先からスマートフォンでチェックできる ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル) カメラを増設し4台まで同時録画可能 自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知) 映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画) 雨にぬれても安心(防水型カメラ IP66) 充電して屋内を持ち運べるバッテリー内蔵モニター 暗い所や夜間も監視(夜間暗視15m)【用途】お庭や、車庫、事務所、店舗に

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2018年10月16日 09:51 満足度: ワークシステム 様

用途:作業現場状況確認に

ワイヤレス送信が150mと言う事で購入しまして、作業現場確認をしたくて使用してますが、完璧ですね。知り合いにも紹介しましたよ。

これは注文コード 17211364 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年02月16日 18:30 満足度:

用途:防犯対策

ワイヤレス設計なので配線がスッキリ、画質も大丈夫です。

これは注文コード 17211364 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年10月27日 18:24 満足度: T・D・S株式会社 様

用途:事務所、工場の防犯用として。

しっかりとした作りで映像もくっきりとしており、長持ちしそう。
もう1セット購入し、車載用のドライブレコーダーとして使用する
事を予定している。

これは注文コード 17211364 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年10月27日 09:39 満足度:

用途:自宅用防犯として使用

1年使わずしてボタンの操作が効かなくなり保証期間だった為修理して貰いましたが、すぐ再発しました。使用期間が長くなると、モニターの動きも重くなって来ます。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2017年05月05日 09:09 満足度: エアーひらさわ 様

用途:建設現場にて

画面がカラーでなっかった。もっとはっきり分かりやすく明記してほしい。

MonotaROからの回答:

こちらの商品は、カラーになります。夜間モードに切り替わると、白黒になります。
不良品の可能性がございますので別途ご連絡いたします。
何卒宜しくお願い致します。

これは注文コード 17211364 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人

戻る ページ: 1 次へ