空調服(S)立ち襟チタンセット 空調服

5つ
3件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
2件
1つ
0件
空調服

空調服(S)立ち襟チタンセット

販売価格(税別): 24,900 / 税込27,390

平均満足度: (6件のレビュー)

空調服とは電動ファンにより服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させる気化熱で体を冷やす、全く新しい発想の服です。生地は細かい糸を高密度に織り込むことにより空気漏れが少なく、優れた防水性、透湿性、撥水性をかね揃えたソフトな風合いの、東レのエアコンテックを採用。チタン仕様で約92%の赤外線カット、紫外線約99%カット。襟元の調整紐をしめることにより、フードのたるみをなくし、より効果的にかぜを送ることが可能ですヘルメットをかぶる際、ずれを防ぐ為のすべり止め加工があります。【用途】NSPオリジナル空調服は保冷パック用ポケットを標準装備していますので冷やした保冷パックや凍らした飲料をい入れれば更に涼しくご使用できます。付属のファンスペーサーをしようすれば雨が降った日でも快適に空調服を着こなせます。布地の消耗が激しい、肩と袖に補強布がついており、破れにくくなっています。(メイサイネイビーは除く)背中の部分が立体的な構造となっており、かがんだ時にも風が通ります。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 6件中 1件から 6件までを表示

並び替え:
2017年06月14日 14:44 満足度:

用途:電気工事

セットでお得な感じがしました。商品は満足しましたが、納期が問題です。

MonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

これは注文コード 19066863 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年08月09日 21:44 満足度:

用途:現場監理業務

幾分汗がかきにくいです。
バッテリーの使用時間によって又バッテリーを
予備で購入したいです。

これは注文コード 19066863 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年06月27日 08:01 満足度:

用途:外部作業 内部窓の少ない所

凄く快適 工場扇の届かないところは最高です。他草刈り時にも良いです。梅雨時期蒸せる時など良いです。

これは注文コード 17348932 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年08月10日 06:07 満足度:

用途:工事現場

良い感じです。炎天下の現場でも大丈夫です。汗はかきますが着てないときの半分くらいの感じです。作業がはかどります。
金額がもう少し安ければもっと買うのですが。

これは注文コード 17348932 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2015年10月16日 13:18 満足度:

用途:夏季の室外の作業

炎天下で必要と思い購入したが、動きにくい。現場管理をする人向きかも。

これは注文コード 17348948 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年08月08日 07:11 満足度:

用途:施工管理

あせのかく量が違います

これは注文コード 17348948 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ