船外機用SSオイル(2ストローク分離・混合用) YAMAHA(ヤマハ)

5つ
4件
4つ
2件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
YAMAHA(ヤマハ)

船外機用SSオイル(2ストローク分離・混合用)

販売価格(税別): 5,990 / 税込6,589

平均満足度: (7件のレビュー)

船外機やマリンジェットは、消音を兼ねて、排気ガスを水中に排出するタイプのものが多い反面、水質への環境性能を維持する必要性から、非常に薄いオイル混合比での潤滑性能が要求されます。2サイクルオイルは混合仕様で50:1、分離給油方式では、アクセル開度や回転数により、50:1〜70:1程に薄く混合されている設定が多くなっています。また、障害物の少ない水上で、長時間連続高回転走行しがちな過酷な使用状況下で、薄い混合比でも潤滑性能を維持する為、船外機オイルには非常に高い性能が要求されます。長年、ヤマハの耐久テストでオイルメーカーと共同開発されてきた純正船外機オイルは、その要求をクリアした超高性能2サイクルオイルです。薄い混合比で使える!スモークが少ない!吹け上がりがいい!などの評判から、2サイクルエンジンの発電機、草刈機、チェーンソーなどを頻繁に使う業務用途の業者様からのご用命も多く頂いております。小排気量、5,000回転以下で使われているエンジンであれば、50:1程度の混合比でお使い頂くのが一般的です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示

並び替え:
2020年07月28日 07:11 満足度:

用途:船外機ボート

いつもヤマハ純正を使っています。純正は安心できます

これは注文コード 40637276 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月13日 14:36 満足度:

用途:釣りに行く時の 船外機に使用します

注文してからの届くのが 早いのと
他店より 安かったのが 決めてです。

これは注文コード 40637276 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月26日 22:06 満足度:

用途:マリンジェット

純正品のため、安心して使用できる。1Lごとに買えるので、保存もしやすく使いやすい。

これは注文コード 17832946 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月16日 20:18 満足度:

用途:マリンジェットに使います。

ヤマハ純正製品なので、安心して使用できます。
容器はプラの方が扱いやすいです。

これは注文コード 17832946 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年06月12日 22:14 満足度: I T P 様

用途:マリンJET

商品は何ら変り無く使用可能。
価格的にもう少し安ければ ペール缶(20L)での購入を考えても良いのですが・・・。
MonotaRoさん価格改定を宜しくお願いします。

これは注文コード 17832946 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年09月09日 20:17 満足度:

用途:マリンジェット・草刈機

ヤマハ純正なので品質に問題があるわけがありません。草刈機に使っても50:1で快調に使えます、プラグの汚損も最小です。残念ながら価格はホームセンターより少し高いです。

これは注文コード 17832946 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2015年09月20日 07:43 満足度:

用途:エンジンオイル

時間がなかったのでこちらだ購入したが、価格が高すぎる。1000円以下で普段は買っている。

これは注文コード 17832946 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ