ウエイトローラー KN企画

5つ
8件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
0件
KN企画

ウエイトローラー

販売価格(税別): 589 / 税込648

平均満足度: (9件のレビュー)

町乗りからレースまで使用できます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 9件中 1件から 9件までを表示

並び替え:
2021年06月09日 00:25 満足度:

用途:普段使いの原付に

価格は純正の5割ですが寿命は2〜3割といった具合でコスパが悪く
街乗り用途にはオススメ出来ません。
セッティングを探りたいとかであれば安価なので有用かもしれません。

これは注文コード 18471696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年11月25日 18:37 満足度:

用途:タクトAF79のウエイトローラーの交換に使用

格安で購入でき、満足しています。セッティングに悩みましたが、今回は5.5gで試してみます。

これは注文コード 18471547 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年09月23日 18:10 満足度: まつざきカイロプラクティック 様

用途:sa39j加速重視セッティング

KN企画のローラーには向きは無いようです。
耐久性はわかりませんが好みのセッティングように良いです。

これは注文コード 18471303 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年06月15日 15:55 満足度: クリサキ 様

用途:バイクの整備

純正品より安く、使用に問題ありません。耐久性はこれからですが安価なので減ったらまた交換します。

これは注文コード 18471696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年04月26日 17:00 満足度:

用途:バイク整備。

キットに入っていたものが、純正と同じ重さでしたので調整用に購入、
6個セットで安いですし、KN企画のものは裏表がないので、組み付け間違えがなくていいです。

これは注文コード 18471538 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月12日 15:54 満足度:

用途:バイク

発進の時のクラッチの感触が良くなった、最高速の向上にも貢献している

これは注文コード 18471793 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年06月07日 21:11 満足度:

用途:メンテナンス全般

実績メーカのウエイトが細かく選定できるので助かります。シフトアップ・ダウンのローラの動きに必要な摩擦係数が安定しており、シフト回転数が安定します。

これは注文コード 18471608 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月22日 22:31 満足度:

用途:ジョグ アプリオのプーリーメンテナンス

ウェイトローラーが片ベリし加速が悪くなってきたため
5g×3と6g×3で交換しました。
スムーズに変速し加速が良くなりました。
安い為定期的に交換するようにします。

これは注文コード 18471346 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月20日 18:12 満足度:

用途:充分な性能!

この価格にしては、充分な性能だと思います。
組付時に、ウエイトローラーにグリスを塗ることをお忘れなく!

これは注文コード 18471635 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ