面取りドリル 皿小ねじ用 モノタロウ

5つ
7件
4つ
3件
3つ
0件
2つ
3件
1つ
5件
モノタロウ

面取りドリル 皿小ねじ用

販売価格(税別): 1,990 / 税込2,189

平均満足度: (18件のレビュー)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。【用途】被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 18件中 1件から 18件までを表示

並び替え:
2020年09月07日 18:54 満足度:

用途:パネル加工時

皿ねじの頭の飛び出しもなく綺麗に収まっています。
ただ面一に合わせようと思うと慣れないと難しいですね。

これは注文コード 18646477 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年06月28日 19:51 満足度: 塩澤工機 様

用途:機械部品の加工

問題なく使ってます。
助かっています。サイズ違いを購入予定です。

これは注文コード 18646468 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年04月06日 18:51 満足度: 酒井建設 様

用途:アルミ建材や、木部の面取り加工

アルミ建材の床押さえ等の、皿ビス面取り加工。木札(ネームプレート)
の紐通し穴加工に最適です。サイズもそろっており、価格にも満足です。

これは注文コード 18646477 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年10月12日 13:09 満足度: マルケイ企画 様

用途:アルミ加工

アルミに使用しました。M4ですが、皿がガタガタになり綺麗にできませんでした。

MonotaROからの回答:

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

これは注文コード 18646477 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年12月26日 21:00 満足度:

用途:アルミ加工

先端刃(5.5ミリ)の切れはあまり良くない。皿部は少し食い込みが強い気がする。よってビビりやすい。
総合して値段が高い。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題として検討させていただきます。

これは注文コード 18646486 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年04月17日 08:21 満足度:

用途:皿ネジの面取り

皿の角度は良いのですが5回ほどの使用で折れてしまいました

これは注文コード 18646477 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2018年10月10日 20:48 満足度:

用途:皿もみ

L型ステーの角ギリギリに皿もみ加工が出来て良かったです。

これは注文コード 18646468 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年07月25日 19:12 満足度: 株式会社佐藤製作所 様

用途:SS材加工

小径が先端φ3.1根元φ3.4のテーパーになっており全く使い物にならない。
小径加工中に異常に負荷がかかるので計測すると上記寸法で皿加工まで到達しない。

これは注文コード 18646468 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 8人
2018年12月21日 08:11 満足度:

用途:プレス抜き製品のM6ロールタップの下穴、面取り

今まで下穴開けと表裏面取りは別工程だったが、片面だけでも一度の加工で出来るため工数が減らせた。また、面取りの加工飛ばしなどのミスの発生もより低くなると思う。

これは注文コード 18646486 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年03月24日 23:34 満足度:

用途:アルミ・ステンレスの皿ねじ穴加工

M3用を購入しましたが穴位置がぶれて使い物にならない。
他の方が芯が出ていないとレビューしていたので現物見ましたが、
妙にチゼル幅が広いというかそれ以前にこれシンニングついてないでしょ?
別途下穴開ける手間が増えるので、何割か高くてもメーカー品を購入した方が良いです。
(捨てるのも勿体ないので再研磨屋さんに刃付けを依頼しました。)
あと、面取りだけなのに大径側の溝長が意味も無く長すぎです。短く持ちたいのに持てない。
そもそも溝入れのコストが無駄になっていると思います。

これは注文コード 18646468 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2018年05月27日 16:24 満足度: 鏡神社 様

用途:DIY作品

さらもみとキリ孔が同時にできるのは便利だが、もう少し低価格だと有難い。思ったほど芯ぶれもなかった。

これは注文コード 18646486 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月05日 17:26 満足度:

用途:アルミ製品の皿ネジ止め

綺麗な面取りの穴を開けることができます。M5を選択しましたがやや大きい印象で、M4用で開けてやすりなどで微調整すると美しく仕上がるように思いました。

これは注文コード 18646486 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月06日 13:56 満足度:

用途:機械部品の製作

M3・M4・M5 を購入しました。
まだM3しか使用してませんが、ドリル製品としては非常に低精度で、積極的に使用する気にはならないです。作りが雑なのが見ただけでわかります。皿ビス用なのに二段目が90°以上の鋭角になっているのが見ただけで分かり、先端の芯も出ていません。何度も調整しながら加工した上での事なので、この製品の精度が低い事は間違い無いです。またこれも見ただけで分かりましたが、一段目の根本に不必要な段差があり、明らかに雑な製造である事が良く分かります。従って、それっぽい仕上がりであれば構わない、という場合以外には使えませんでした。私にとっては想定以上の低品質さで残念ではありましたが、他製品より安いので承知した上で購入するのであれば良いと思います。が、製品説明に"精度は高くありませんので予めご了承下さい"とでも書いておくべきでは、と感じる物でした。後にTRUSCOの方の同サイズを買い直しましたが、そちらは納得出来る製品でした。

これは注文コード 18646468 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2018年02月26日 16:47 満足度:

用途:皿ビス用に

金属FBに皿ビス用の穴加工の為ですが、少し回転を上げるとぶれてしまい使い物になりませんよ・・芯出てますか??コスパ悪くがっかりでした

これは注文コード 18646468 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2017年10月13日 15:20 満足度:

用途:アルミフレームにM4の皿ビスを取り付けるために使用

今までは、Φ4.2穴あけ後、皿用で加工する2度手間な作業で皿加工面もブレる事があったが、この面取りドリルを使うとブレもなく綺麗な皿付き穴あけ加工が1発で完了!!もっと早く買えばよかった。

これは注文コード 18646468 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月25日 15:49 満足度: 有限会社井戸囲 様

用途:樹脂・金属加工

安くていいものなのですが、納期が当てにならないのは、大変困ります
発注時にあらかじめ確実な納期を知りたいです。

MonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

これは注文コード 18646477 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年01月19日 15:24 満足度:

用途:皿ビス用の穴加工

先のドリルがすぐに折れてしまって、しかも切があまり良くない

MonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

これは注文コード 18646477 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年08月22日 16:29 満足度: 株式会社CLAengineering 様

用途:皿ネジの頭埋め込み

想像通りの結果が得られました。

これは注文コード 18646477 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ