3WAY正弦波インバーター 400Wのレビュー

平均満足度 4.36 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
3WAY正弦波インバーター 400W 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
11,900 / 税込 13,090
瞬間最大800Wの大容量で起動電力に対応。6種類の安全保護回路を搭載。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
レビュー検索結果: 14件中 1〜14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021年07月06日 20:39 満足度:

用途:車の中でAC100V機器を使う時

この商品は検品がとても甘い商品だと思います。
理由は3点あり、一つはインバーター本体とバッテリーを接続するためのターミナルがかなり緩い状態で手で回したらあっさりと共回りしてしまいました。
また、その際にインバーター本体を分解して判明したことですが、圧着端子の熱収縮チューブが長すぎて熱収縮チューブを巻き込む形でターミナルにねじ止めされてました。
他にも圧着端子がプラスとマイナスで裏表逆向きにターミナルに接続されておりました。
定格400Wとは言え入力側は12Vで入るところです。
少なくても30Aは流れるであろう部分にそのような初歩的なミスがある状態で出荷されてるのは残念でなりません。危険極まりない状態です。
二つ目は説明書の通りにエンジンを掛けた状態でバッテリーに繋いで動かしたら低電圧エラーが出てまともに使える状態ではなく、原因を調べてみたところ入力側のターミナルの接触面に油膜のような物が付いており、綿棒で綺麗にふき取って組み直したところちゃんと動くようになりました。
3つ目は内蔵されてるクーリングファンの動作についても説明書を見てもファンが付いてるという説明だけで、どのようなタイミングでどのような動作で動くかという物が一切書いてませんでした。
実際に負荷を掛けてみたところ、内部温度が上がると共に回転数がリニアに上がる仕様でした。
そのため、ファンの回転がオン・オフではないのでファン停止寸前や回転しそうなタイミングになると独特のノイズが出ます。
これについても説明が無く、上記仕様のためファンが回転してない停止状態にも関わらずキュルキュルって小さいノイズが出たら不安になります。
これらの問題を自分で解決できる人には安く入手出来るありがたいインバーターですが、解決出来ない人にとっては安物買いの銭失いになる可能性が高いのでお勧め出来ません。
実運用するまでは上記問題がありましたが、今ではすこぶる調子が良いです。
車の中でAC100V、しかも正弦波が扱えるので今のところ異常動作を起こした機器はありませんでした。
LED投光器の充電やスマートフォンの充電、それに熱中症対策として導入している40Wの扇風機・小型冷蔵庫など数々の機器を繋いでテストしてみましたがどれも問題なく動き費用対効果としては大変満足しております。
また、本体の裏側にシガーソケットがあるのも大きくポータブルDVDを使うにあたっては施工前のように使う事が出来ました。
この点はすごく良かったですが、製品の検品が甘すぎると感じました。

これは注文コード 18745965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2021年01月31日 17:49 満足度:

用途:乗用車に

いままでトヨタのハイブリッド車を乗っていたので家庭用電源は当たり前のように使用していました。が、車をコンパクトカーに入れかえコンセントがない不便さを痛感。バッ直のインバーターまでは入らないのでシガー電源から変換できるこれにしました。ハイエースにも同じメーカー品を使っていて問題ないので。スマホやSwitchの充電に使ってます。

これは注文コード 18745965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年03月29日 13:29 満足度:

用途:ソーラー発電の利用

正弦波インバーターいろいろ使って来ましたが この製品は容量内で使えない家電が無いくらいシッカリしてます。減点はスイッチonでのアラーム音が大きいので残念です。

これは注文コード 18745965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年09月08日 20:01 満足度:

用途:停電時の非常電源

リンナイのガス給湯器とパナソニックの500リットルクラスの冷蔵庫の動作を確認しました。
台風時の停電もひとまず安心です。

このレビューは参考になりましたか?
 
2020年08月23日 16:00 満足度:

用途:車輌以外に電源が無い屋外での、蛍光灯点燈のため。

コンパクトで、車輌のバッテリーに接続して問題なく蛍光灯を点燈できました。
動作時の音も無く、希望通りでした。

これは注文コード 18745965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年09月24日 12:23 満足度:

用途:シールドバッテリーと組み合わせてポータブル電源として

パッケージがまるでアイオーデータとかバッファローの機器のようで驚きました。まだバッテリーが届いていないので性能についてはなんとも言えないです。

これは注文コード 18745965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月27日 15:37 満足度: 佐竹技研 様

用途:車内でAC100V機器の使用

今までも大橋産業(BAL)3WAY正弦波インバーター 100Wを使用していました。車内で使用するAC100V機器が増えて過負荷になったため、400Wに買い替えました。
100Wと外形が同じなので、設置場所そのままで置き換えられて助かりました。

これは注文コード 18745965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年02月28日 15:03 満足度:

用途:サブバッテリーに繋いでポータブル電源として

今まで矩形波の電源を使用していて、車内で電気毛布等を使用していても
とりあえず温まっていましたので不満は無かったのですが、こちらの
正弦波電源に変更してからは温まり方がまったく違いました。
いつもの倍くらいの温度に感じて、温度コントローラーを強から中に
しました。

これは注文コード 18745965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年09月25日 15:06 満足度:

用途:車中泊

今まで使っていたインバーターは矩形波だったので、動作しない物が多々ありました。
このインバーターだと普通に動きます。

これは注文コード 18745965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年09月19日 10:57 満足度: 京朋ガレージ中嶋 様

用途:停電時の100V電源として

思ったより大きかった、12Vの入力ケーブルはクリップ型だった 出来たらソケット式とかターメナル式のリード線も付けて欲しかった ノートPC以外のPCはまだ試していませんが、大丈夫かな....

これは注文コード 18745965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年09月20日 07:44 満足度:

用途:車内でのパソコン操作、プリント、タブレット等の充電

小電力で使用時車内で電力をとれるようにしてほしい。バッテリーから直接取る手間が省けるように

これは注文コード 18745965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年05月11日 17:35 満足度: メカニカルサービス 様

用途:車内でパソコンを使用する時など。

感想:パソコンとか電子制御の器機など、順調に作動しています。
改善点:インバーター本体を取り付けるためのステーの様な物が無いので
取り付けに苦労する?

これは注文コード 18745965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2016年04月25日 15:05 満足度:

用途:ドローンのバッテリー充電

ドローン・DJI・Phantom 4を充電するには正弦波インバーターが必要です。本インバーターでは正常に充電器が使えました。また、バッテリー2本同時充電で400Wは価格と相まって私にとってはちょうど良い製品でした。USBポートも2つあり、便利です。

これは注文コード 18745965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2018年06月06日 18:56 満足度:

用途:車の交流100v電源

車のACC電源より給電し、無操作で100v機器を使用する
予定で購入しましたが、エンジン起動時は電源をきる必要があるとのこと、非常に不便です。
このことを広告文に大きく表示できないでしょうか。

これは注文コード 18745965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 7人

戻る ページ: 1 次へ