プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン

5つ
3件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
シマブン

プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用

販売価格(税別): ¥6,590 〜

平均満足度: (4件のレビュー)

屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 表面が軟質樹脂のため、滑りにくく冷たくありません。 表面が柔らかく、素足にも安全です。 隙間が狭く、お子様の指も入らず安全です(直線部)。 表面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 清掃時、巻き取り収納が可能です。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。抗菌・抗カビ仕様です。【用途】プールの排水溝。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示

並び替え:
2019年12月02日 16:16 満足度: 株式会社さがみ塗装工業 様

用途:リゾートマンションの室内温水プールの改修工事

既存設置してあったプール用樹脂グレーチングの代替品として購入しましたが、施設管理者から代替品として十分なスペックを持っていますと感謝されました。

これは注文コード 18924158 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年08月13日 00:05 満足度:

用途:バルコニーの排水溝の蓋

バルコニーの排水溝の蓋がもともと無かったので板材にて自作していましたが、腐って踏み抜きそうになってきたので、今回安価とは言えませんが耐久性と安全性を重視してこの商品を導入しました。設置した感じはバルコニーのフロア材が樹脂製のため色,デザインともマッチしてます。あと高さですが、フロア材が20mmに対してこの商品が25mmなので、フロア材の下に5mmのゴム板を敷くことで面を合わせたら美観が一層増しました。仕上がりに満足してます。

これは注文コード 18924088 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年12月26日 12:51 満足度:

用途:お風呂用に

プール用とありますが、お風呂のグレーチングが壊れてしまい、リフォームしかないかと諦めかけつつ、ネットでグレーチング交換だけで済ませたいと探しました。レビューを参考に、洗い場の三方がグレーチングだったので、1mを3本購入。内寸法は違いましたが、180oの25oで、ジョイントを外したり、付け替えたりして、ピッタリ収まりました。樹脂なので柔らかいし、掃除も楽そうです。溝の支えのない2箇所は、壊れたグレーチングのステンレス部分を外して支えにしました。
出入り口から排水モレも一切なく、お風呂用のグレーチングとしても十分だと思います。

これは注文コード 18924124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年01月14日 15:31 満足度:

用途:バスユニットのグレーチング

お風呂のグレーチングが壊れて困っていたので購入
幅180mmで溝幅が150mmなので適合するものがありませんが、溝幅130mm仕様の本品で問題なく使用できています。溝幅が規定より広いので耐荷重が落ちてるのかもしれませんがバスユニットの縁にあるグレーチング上には人が乗ることはないので大丈夫でしょう。
既存のものの高さが23mm程度なので若干高めですが許容範囲内で問題なく使用できています。
ジョイント部は自由に分割接続できるので複数買って合わせたり、分割して短く使う等まったく問題ありません。
ジョイント部の樹脂カラーを外すと曲線用になるので、直線用を買えば両方に使えると思います。
注意事項として、※浴室の出入口には使用できません。とありますが、これはバーを伝って脱衣室側に水が流れてしまうことに留意したものらしく、もともとそういったことが考慮された設計のバスユニットではまったく問題がありませんでした。

これは注文コード 18924115 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人

戻る ページ: 1 次へ