ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

5つ
11件
4つ
1件
3つ
2件
2つ
0件
1つ
1件
ALLIGATOR(アリゲーター)

ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル

販売価格(税別): ¥219 〜

平均満足度: (15件のレビュー)

ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 15件中 1件から 15件までを表示

並び替え:
2020年05月12日 09:38 満足度:

用途:自転車整備

品質に問題なし。ケーブル挿入の際にシリコンスプレーを使うと簡単に入ることを後で思い出すという。。。

これは注文コード 19346145 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年03月28日 07:02 満足度: cozycycle 様

用途:自転車整備

インナーのみの販売は助かります。 しかし、ステンレス製になると耐久性は飛躍的に伸びますが、値段が急に高くなるのが、マイナスポイント

これは注文コード 19346136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月06日 16:50 満足度:

用途:ブレーキケーブルの交換

問題無く交換し使用しています。自宅で自転車部品が注文・入手できるのは有難いです。

これは注文コード 19346136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月19日 22:35 満足度:

用途:ママチャリのブレーキケーブル交換

商品にあるコートのおかげか非常になめらかです
明らかに体感できるのは自転車リアブレーキ。経路上 曲がりが多いので 通常 ローラブレーキでも引き力が増加して重くなるのですが これはかなり軽いです。今年購入の通学自転車 新車装着品よりも旧車組み換え品が めちゃ軽っと言わせる位なので充分か
あとは耐久力ですがこればかりは一年位使わないとわかりませんが期待します

これは注文コード 19346136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年07月13日 20:23 満足度:

用途:メンテ

定期的にメンテで使用しておりますが安くて良い商品と思います。

これは注文コード 19346136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年03月24日 17:20 満足度:

用途:自転車のメンテンナス

前後のVブレーキのワイヤ総交換用に購入しました。
ステンレス製のインナーが安く購入できてよかったです。
1mと2m両方用意されているのも良いですね。

これは注文コード 19346136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年10月06日 20:11 満足度:

用途:自転車の修理

ステンレス製で、この値段は安いです。次回も購入したいと思います。

これは注文コード 19346136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月09日 17:16 満足度:

用途:クロスバイクのケーブル交換

ほつれ等の問題なく張り替えできました。感触は良いです。

これは注文コード 19346136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月30日 18:22 満足度:

用途:アクセルワイヤの作製

アクセルワイヤーを作製するために購入しました。特殊工具不要で簡単に利用できました。

これは注文コード 19346136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月20日 18:53 満足度:

用途:ブレーキワイヤーの交換

MTBはブレーキワイヤーの露出部分が多くサビてしまったので交換しました。太さも適度で軽い力でアウターを通すことができ、簡単に交換できました。注意することは、長さの切断時専用カッターで切ることと、先端にはケガ防止のため付属品の保護キャップを取り付けることです。

これは注文コード 19346136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月13日 14:28 満足度:

用途:自転車のワイヤー交換

なんとなくアウター、インナーを交換。
新しいものに帰るとタッチがかるくなっていいですね。

これは注文コード 19346136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月07日 09:16 満足度:

用途:自転車整備

シマノ製よりも安価ですが、全く問題無いです。今後も使用するつもりです。

これは注文コード 19346136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月13日 15:31 満足度: 大隆精機株式会社 様

用途:保守用

ワイヤー交換の際は毎回使用しています。特に問題なし。

これは注文コード 19346136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年03月23日 22:14 満足度:

用途:フィルム切断装置の遠隔操作索として

製品の動作テストを繰り返すうち、インナーワイヤーの劣化→切除により寸足らずとなってしまったため、インナーのみ購入しました。
硬さも適当で、長さも丁度よく、満足しています。

これは注文コード 19346136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年04月30日 12:17 満足度: 有限会社 フジモータース 様

用途:普段使いのミニベロに使用

ステンレス製と明記してありますが磁石がしっかりくっつくものでとてもステンレス製とは呼べないものだと思います。もしこれがステンレス製だとしたらかなりグレードの低いものと思われます。

これは注文コード 19346136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ