ガイドパイプ ALLIGATOR(アリゲーター)

5つ
17件
4つ
3件
3つ
4件
2つ
0件
1つ
0件
ALLIGATOR(アリゲーター)

ガイドパイプ

販売価格(税別): ¥199 〜

平均満足度: (24件のレビュー)

Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、90°(ミドル)と135°(ロング)とフレキシブルがあります。 丈夫なステンレス製です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 24件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2020年04月24日 17:08 満足度:

用途:自転車のメンテナンス

2015年5月に購入、装着して以来5年経ちますが、錆びも浮かず良好です。

これは注文コード 36675177 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年10月28日 17:57 満足度:

用途:自転車修理

ピッタリ取付できました 品質問題ありません 
到着も早くて助かりました

これは注文コード 37722002 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月22日 01:12 満足度: 近藤建築 様

用途:自転車のケーブル交換

特に問題なく使用できます。
ブレーキケーブルを交換したら、ついでにこれも交換したいですよね。

これは注文コード 19347152 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月08日 20:50 満足度:

用途:錆びてしまったガイドパイプの交換用

ステンレスとの事なので錆びにくさには期待しています。ケーブルの挿入側が随分細かったためアウターキャップは外しました。

これは注文コード 19347152 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月07日 05:59 満足度:

用途:自転車のメンテナンス

4g 61x56mm 斜辺82mm、台湾製。
クロスバイクのリア側Vブレーキに装着されていたものと交換したところ、左脚の膝裏に当るようになりました。
1) オリジナル100°(4g 63x52mm 斜辺71mm) … 標準装備品
2) ALLIGATOR 90°… 本製品
3) 中華製90°(3.5g 57x49mm 斜辺75mm) … 別途購入して試したらマッチした。
製品サイズを掲載していただけるようになると助かります。
自転車に合わせられるなら、製品そのものは問題ないと思います。

これは注文コード 19347152 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月24日 11:46 満足度:

用途:自転車のブレーキ周りのメンテ

MTBのフロントブレーキワイヤー交換時に、傷んでいたので交換。交換後、しよう特に問題なし。

これは注文コード 19347152 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月31日 23:13 満足度: 都立小金井工業高等学校 様

用途:マウンテンバイク交換部品として

MTBに付いていたパイプが錆びたので交換部品として購入した。全く問題のない品質。アウターワイヤーをそのまま差し込めば使える。

これは注文コード 19347152 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月17日 20:44 満足度:

用途:クロスバイクのメンテ時

サビが出てきたので、交換しました。寸法が違うのでアウターをカットして取り付けました。

これは注文コード 19347152 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年02月09日 15:02 満足度:

用途:サビたガイドパイプの交換で。

普通に使えます。角度が2種類あるので購入時、間違えないようにする必要があります。

これは注文コード 19347152 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月14日 18:44 満足度:

用途:ミニベロの整備

ミニベロの錆びてボロボロになったガイドパイプを交換しました。全く問題なく使用することができて満足です。

これは注文コード 19347152 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月06日 21:09 満足度: 有限会社まるせん 様

用途:自転車のメンテナンス

なかなか店頭では売っていない商品なので、お手頃価格で買うことができて大変助かります。商品ページのミドルとロング写真が入れ替わっていませんか。

これは注文コード 19347168 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年09月29日 18:05 満足度:

用途:自転車整備

安くて良いです実用上も問題無いです。

これは注文コード 36675161 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月07日 05:33 満足度:

用途:自転車のメンテナンス

5g 77x60mm 斜辺85.5mm、台湾製。
「フロントブレーキ - 左レバー」の環境で運用しようとしたが、合わせられなかった。
1) オリジナル90°(4g 60x59 斜辺83mm) … 標準装備品
2) ALLIGATOR 135°… 本製品。合わなかった。
3) 中華製90°(3.5g 56x52 斜辺76mm) … 別途購入して試したらマッチした。
製品サイズを掲載していただけるようになると助かります。
自転車に合わせられるなら、製品そのものは問題ないと思います。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。商品開発の参考にさせていただきます。

これは注文コード 19347168 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年06月08日 09:03 満足度:

用途:MTBに使っています

特に問題なく使っています。錆ないのが良い

これは注文コード 36675177 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年06月26日 20:28 満足度:

用途:自転車の整備

既存の物が錆びたので交換用です。安価に単品でも買え、すぐ届いたので満足です。

これは注文コード 36675161 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年09月29日 17:59 満足度:

用途:自転車整備

価格が安くて良いです。実用上も問題無いです。

これは注文コード 36675161 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年09月20日 03:32 満足度:

用途:90度からの置き換え

色つきのほうを先に使っていて、もっと安いシルバーを買い足しました。
安価でも問題なく使えます。

これは注文コード 36675177 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年02月05日 14:09 満足度:

用途:自転車メンテナンス

購入後5年で完成車付属のリードパイプが錆々になったので交換のため購入。
普通に使えてますが、耐久性についてはまだわかりません。
ただ購入価格は大変廉価でした。

これは注文コード 36675161 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年12月15日 00:07 満足度:

用途:DAHON BoardWalk D7とEcoC7のガイドパイプの交換に使用

DAHON BoardWalk D7とEcoC7のガイドパイプ(前後各2個、合計4個)の交換に使用しました。
交換前のガイドパイプは、メッキだったようで、約2年で、赤茶色にさびてしまいました。
このガイドパイプに交換してピカピカになりました。
サイズは、前後ともに、ピッタリ適合しています。 
細かい部品ですが、ピカピカになると、何となく心がうきうきします。

これは注文コード 36675161 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月21日 17:48 満足度:

用途:Vブレーキのワイヤー交換時についでに交換しました

ガイドパイプの内側には、ずれ止めがついたライナー管が装着されていて、インナーワイヤーの動きもスムーズで、某S社の物とも遜色は有りません。錆びない材料の為お勧めです。

これは注文コード 19347152 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 次へ