無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧日立工機)

5つ
6件
4つ
2件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
HiKOKI(旧日立工機)

無段変速電子ディスクグラインダ

販売価格(税別): 19,900 / 税込21,890

平均満足度: (8件のレビュー)

ACブラシレスモーター搭載ハイパワー高効率。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。 高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。 電動工具本体に「日立独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。 用途に応じて回転数を2800〜10000min-1の間で無段階に変速可能です。 モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2021年03月30日 22:23 満足度:

用途:ステンレスの研磨 仕上げ作業

回転数が任意設定でき、ステンレスの研磨、仕上げが綺麗に仕上がる。高回転数だと熱によるヒズミ、熱の沈殿下、砥石の消耗が著しい。低速、高速も使えて本当満足できる工具です。

これは注文コード 19785833 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年12月04日 19:03 満足度: 有限会社丸真山下 様

用途:溶接作業後の 仕上げ、磨きに使用してます。

取り回しが楽。回転数の低下が少ない。
キックバックがない。

これは注文コード 19785833 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年10月23日 15:14 満足度: paddy field 株式会社 様

用途:機械の整備時

回転数が変更できるので 初心者でも安全に使えて非常に良いです。

これは注文コード 19785833 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年02月28日 09:35 満足度:

用途:ステンレス板の切断・研磨

材料に合わせて回転数を6段階に変えられるのでとても便利です。
電動工具の中でもディスクグラインダは大変騒音が大きい工具なので、この静かさはとても有り難いです。特に狭い室内で使用する際は回転を下げると従来品に比べ、はるかに静かで気持ち良く作業が出来ます。
100mmグラインダーは現在5台有りますが、全て交換したいくらいです。

このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2019年02月28日 14:09 満足度: 有限会社シュリバー 様

用途:機械のメンテナンス時

作業中、ブラシ摩耗で使えなくなり今回初めてブラシレスを購入しました。まだ長くは使用していないので何とも言えませんが
起動スイッチがサイドにあり、ワンタッチでストップ出来るのは評価できます。

これは注文コード 19785833 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月08日 19:22 満足度:

用途:牛の削蹄作業に毎日酷使w

ブラシレスが欲しかったので即買いしましたが、回転軸のサイズ的精度と回転時のトルクとその安定性のおかげか?切れなかった刃が復活して驚いたよ。
これまで長くボッシュの無段変速使ってたのは当時の日立製のグラインダーの軸が使用中に折れたからなんたけど、もう戻らない。この日立グラインダーは素晴らしいと思った。
以前使ってた無段変速ボッシュに比べ、
・ちょっと重い、ちょっと長い感じ、細さは同じ感じ
・軸が規格サイズに近い(と思う)
・音は静か、ブレない軸
・ガードカバーが薄くて狭いとこ行ける
で一番はブラシ交換がない!(以前は半年くらいに一回かな?)
さすが日本メーカー、ブラシレスはいつかやると思ったが流石だ。

これは注文コード 19785833 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2018年08月13日 16:10 満足度:

用途:錆落とし、金属の切削り

やっと無段変速買いました
小さい部品を切る、削るなどの時便利です。
ブラシレス、長持ちしそうです。

これは注文コード 19785833 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年09月29日 23:31 満足度:

用途:塗装落としやサビ取り、金属加工など

かなり古い物は持っていたが、速度可変な事やパワーがある事で購入。まだほとんど使っていない。他の工具は専用ケースが付属していることが多いがグラインダは段ボール箱のみでしかもガードやディスクを取り外さないと入らないので、別途ツールケースを追加注文した。

これは注文コード 19785833 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ