抜け止めマグネット雷タップ エレコム

5つ
3件
4つ
2件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

抜け止めマグネット雷タップ

販売価格(税別): ¥1,790 〜

平均満足度: (6件のレビュー)

7台の接続が可能な大口コンセントです。 12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。 プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 6件中 1件から 6件までを表示

並び替え:
2020年07月27日 10:45 満足度:

用途:コンセントの増設

マグネットはなかなか強力なので鉄部分には問題なく張り付きますが自分的には個々にスイッチがある方が便利かな?と思います。

これは注文コード 20046836 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年11月09日 14:49 満足度:

用途:工場内の延長コードとして

抜け防止のついているこういうタップを探してました!
磁石付きなので、壁に貼り付けて使ってます!
意外に落ちません。

これは注文コード 20046827 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年04月22日 17:29 満足度:

用途:事務所で使用

差込口が多いので便利です

これは注文コード 20046827 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月13日 18:32 満足度:

用途:電源の増配線

差込がやや硬いため、きっちり挿すのにはちょうどよいかと思います。
価格の割には便利な商品かと思います。

これは注文コード 20046836 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月10日 21:33 満足度:

用途:ACアダプターへの給電

マグネット付きのACアダプターコンセントを捜していましたが、適当なものが見当たらなかったので、取りあえずこれを使用しています。普通のコンセントで使用するなら、問題はないです

これは注文コード 20046827 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月27日 09:56 満足度:

用途:PC配線整理

使用満足はありますが少しお値段が安いと良いと思います。使いやすいです。

これは注文コード 20046827 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ