電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード エレコム

5つ
4件
4つ
3件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード

販売価格(税別): 1,990 / 税込2,189

平均満足度: (8件のレビュー)

(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントOAタップです。延長コードとしてお使い頂けます。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2021年01月26日 16:10 満足度: 株式会社ダイゾー 様

用途:会議室

沢山のコンセントがさせて、更に雷ガードまでついてパソコンが壊れなくててすみます。

これは注文コード 20046845 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年12月22日 14:37 満足度: 中村株式会社 様

用途:PC周りの配線

7タップあるので余裕があります。マグネット式になっているので机の横にも取り付けられます。

これは注文コード 20046854 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年10月10日 17:19 満足度: 小林寛道スポーツ健身事務所有限会社 様

用途:トレーニングマシン設備の電源

コードが2mのものを5本買ったが、3m必要なところもあり、2本つなぐ結果となった。
製品には、満足しています。

これは注文コード 20046845 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年03月13日 15:07 満足度: 株式会社 蜂の音 様

用途:ショウウィンドウのライトに使用

棚ごとのライトに使用してます。かなりのコンセントがあるので助かってます

これは注文コード 20046845 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年04月04日 19:45 満足度:

用途:収納架内 増設

これ以下の値段で、 一括スイッチのないぶんもほしい。あとは良かった

これは注文コード 20046845 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年07月06日 14:29 満足度:

用途:PC用配線

ホームセンターで売っている物より安くて、良かったです。

これは注文コード 20046845 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月06日 15:30 満足度:

用途:PC等の電源供給

言うまでもなくごく普通のタップです。ホームセンターで売っている安物よりは多少しっかりしているようです。その辺を期待して無名メーカー品は避けました。

これは注文コード 20046845 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年01月06日 10:55 満足度:

用途:PCや測定機器設置

3ピンプラグ対応、7個口もあって仕様は申し分ないのですが、コンセント挿入部がやや硬いので★4つです。

これは注文コード 20046845 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ