4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブル エレコム

5つ
5件
4つ
1件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
1件
エレコム

4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブル

販売価格(税別): ¥989 〜

平均満足度: (8件のレビュー)

4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠しています。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2020年05月22日 14:35 満足度:

用途:パソコンとモニタの通信に使用

テレワーク用のノートパソコンでは画面が小さいので、自宅のテレビに接続して使用しました。快適に使えています。HDMIのコネクタサイズが大小と2種類あるので購入時はご注意。

これは注文コード 20111498 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月14日 19:04 満足度:

用途:テレビに繋いで動画観賞

大画面で動画を見たかったので買いました。こたつの上のノートパソコンと繋ぐので長さが心配でしたが3mで問題なく使えました。コードが硬いのでパソコンを移動する時に抜けかかるけど、まぁこんなものだろうと諦めてます。

これは注文コード 20111498 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月20日 15:31 満足度:

用途:テレビとレコーダーに接続

テレビとレコーダーに接続
長い商品がなかったのでこちらで購入しました
壁が白い壁のため白いコードがあれば嬉しかった
太さや柔らかさも程良いので配線がしやすいと思います

これは注文コード 20111507 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月10日 15:23 満足度:

用途:BDレコーダとテレビの配線に使用

HDMIケーブルを使用することにより、配線がとてもきれいに整理できました。

これは注文コード 20111464 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年02月23日 10:57 満足度:

用途:レコーダーとモニタの接続

チラつきどころかほぼブラックアウト状態でまともに使えません。もうここでは買いません。

MonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、商品について何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月10日 13:51 満足度: 大和ハウス工業株式会社 様

用途:PC作業

使いやすく、デザインもシンプルでした。業務用で使うにしては良いデザインだと思われます。

これは注文コード 20111464 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月04日 11:41 満足度:

用途:プロジェクターとパソコンを繋ぐのに使用。

プロジェクターと操作するパソコンとの距離が取れるので助かりました。
又、長いのに安くで購入できました。

これは注文コード 20111507 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月18日 11:36 満足度:

用途:PCとプロジェクターの接続

可もなく不可もなく。そこまでの性能は求めていないので。
しかし、即納品がGOODです!!

このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ