バッテリーキルターミナル ノーブランド

5つ
7件
4つ
4件
3つ
1件
2つ
2件
1つ
2件
ノーブランド

バッテリーキルターミナル

販売価格(税別):  

平均満足度: (16件のレビュー)

ワンタッチでバッテリーの電流をカット!長期間放置車両などのバッテリー上がりを未然に緩和!ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。本製品は、車輌の純正ターミナルと、バッテリーのマイナス側の端子との間に、取り付け装着となります。【用途】自動車はキーOFF時でも車には見えない電流(暗電流)が流れており、時計・オーディオ・コンピュータなどのバックアップをしておりますので、車に乗らなくても少しずつバッテリーの電気を消費しております。キルスイッチ本体、中央のダイヤルを回すだけでON/OFFの切り替えが出来、わざわざスパナなどでターミナルを外す必要が無く大変便利です。マイナスターミナルを外し、キルスイッチを取り付け、キルスイッチ本体に外したマイナスターミナルを取り付けるだけです。ごく稀にしか車に乗られない方・旧車などお持ちの方、ツーリングなどしか乗られない方などのバッテリー上がりを緩和!バッテリーを外す整備作業時などにお勧めです。キルスイッチはバッテリーのマイナス側のみに取り付け致します。プラス側は必要ありません。キルスイッチ購入の際は、搭載されているバッテリーの型番を確認して下さい。例)40B19L 例)90D23L ←中央のB(細端子)かD(太端子)との記載がありますので、B端子用もしくはD端子用をご確認下さい。トラックなどの大型バッテリーのE41、F51、G51、H52などはD端子用を購入ください。※本製品は自動車に流れている電流を遮断する物で、バッテリー本体の自己放電を防ぐ物ではありません。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 16件中 1件から 16件までを表示

並び替え:
2017年05月10日 11:57 満足度:

用途:トラクターのバッテリー

トラクターのバッテリーに使用。
今まではターミナルを外していたので、これで楽になった。と思っていました。
しかし、ケーブルの重みで、斜めになり接触不良(切っているのに繋がったまま)だったようです。
ボルトの元と、本体の接触部分が、焼けていました。
今は、ボルトを外して完全にばらした状態にして使用しています。
工具が要らないので、前よりは楽です。

取り扱い終了になっているので、改良されたのかな。

これは注文コード 20336706 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年11月30日 22:17 満足度:

用途:サンデードライバー

これで、バッテリー上がりが無くなりました。とても満足です。

これは注文コード 20336697 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月07日 16:50 満足度:

用途:船の始動用バッテリー

コストパフォーマンスは良いのですが、締め付けボルト・ナットも耐腐食性のあるものになっていれば最高です。

これは注文コード 20336697 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年03月04日 02:20 満足度:

用途:複数所有しております愛車用に購入いたしました。

季節に合わせて乗ってる愛車をその都度バッテリーチャージしてました。以前からずっとカーショップなどにも探したり人にも依頼したりしていましたが、思うような好みのパーツを見つけられずおりました。たまたまネットサーフィン中行き着いたのが、モノタロウでした。即、登録して購入しました。オフロード車やオープンカーやスポーツカー、キャンピングカー等に早速取付けました。
いつも季節になると1日掛けてチャージしていた手間がなくなるだけで有難いキルです。

これは注文コード 20336697 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年04月22日 17:23 満足度:

用途:バッテリー上がり、暗電流防止に。

手頃な価格でしっかりと機能を果たしてくれます!
欲を言えばON、OFFが目視やカチッと音がしたりで判りやすいと更に良いかなと思います。

これは注文コード 20336697 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年02月28日 10:38 満足度:

用途:あまり乗らない車に

あまり乗らない車ですが、バッテリー上がりに悩んでいました。
こちらの商品はダイヤルをひねるだけでバッテリーのマイナスをオフにでき自然放電を防げます。
これで定期的な充電をせずバッテリーも長持ちしそうです。
買ってよかった!

これは注文コード 20336697 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年04月05日 18:26 満足度:

用途:バッテリー取り換えの為

作りがしっかりしていていい商品です。以前使ってたものはダイヤルを一回転すればOFFになりましたがこの商品は2回転以上しないとOFFにならないようです。別に使用には差し支えないのでOKとします。別の車にも使用予定です。

これは注文コード 20336706 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年05月19日 21:53 満足度: 有限会社濱武グリーン 様

用途:ガソリン リフト

マイナスタミナール取り外し取付けるも、切るターミナルと元々のマイナスタミナール(バッテリーマイナス端子穴)が合わない。ゆえに 切るターミナルの端子(バッテリーマイナス端子相当)が小さい。取り付け方法はアースケーブルに圧着端子に取替え、切るターミナルの端子(バッテリーマイナス端子相当)の穴に直接ボルトナットにて取り付け使用しています。
上記B端子仕様の場合 D端子仕様の場合はまったく問題なし

MonotaROからの回答:

この度はお手数をおかけしております。
不良品の可能性がございます。メールもしくは電話にて詳細をご連絡致しますので、お手数ですがご確認頂けると幸いです。

これは注文コード 20336697 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年02月11日 04:15 満足度:

用途:トラクター保管

簡便で低価格気に入りました。接続時の接触面積が広がるとより安心。

これは注文コード 20336706 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年04月26日 13:39 満足度:

用途:倉庫の扉の開閉用の電源のバッテリーに

開閉用の電源のバッテリーに取付け、週一程度の使用で
一か月半でショートして使えなくなりました。
ダイヤルのネジ部分の接触不良の様ですが、見つけた時は
ピシピシッっと発火状態でした・・・

MonotaROからの回答:

この度はお手数をおかけしております。
大変恐れ入りますが、商品不良等の問い合わせにつきましては、弊社問合せ窓口迄直接ご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿の場合、連絡が遅くなる場合がございます。)
何卒宜しくお願い致します。

これは注文コード 20336706 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年02月22日 19:02 満足度:

用途:バッテリー交換時

D端子用を購入。凸部の寸法が小さくて車両側のターミナル部を締め付けてもユルユルで使用不可でした。ノギスで計測すると凸部の最大径が16.2mmしかない。バッテリー端子は17mm以上ある。完全な粗悪品。

MonotaROからの回答:

御意見ありがとうございます。お届の商品でお気づきの点がございましたら、
大変お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡下さいます様お願い致します。
(商品レビューへのご投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)

これは注文コード 20336706 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年08月26日 22:51 満足度:

用途:旧車のバッテリー保護のため

コスパに優れた商品だと思います。

これは注文コード 20336697 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年06月27日 18:01 満足度: 株式会社プレミアム 様

用途:バッテリキル

問題なし、安い。

これは注文コード 20336706 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年04月17日 15:59 満足度:

用途:常時使用しない車両のバッテリー上がり対策

価格と機能的には満足ですが、バッテリーコードとの接続にもう少し親切に部品とか付属があるといいな。

これは注文コード 20336706 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年02月25日 15:47 満足度: クローバーモーター 様

用途:暗電流がゼロなので長期間安心できます。

価格の割にはしっかり出来た商品です。リピートします。

これは注文コード 20336697 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年12月08日 00:56 満足度:

用途:旧車のバッテリーターミナルに取り付けました

しっかりした作りで特に問題ありませんでした。

これは注文コード 20336706 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ