ホース 透明 ビニール製 モノタロウ

5つ
24件
4つ
10件
3つ
4件
2つ
5件
1つ
2件
モノタロウ

ホース 透明 ビニール製

販売価格(税別): 1,490 / 税込1,639

平均満足度: (45件のレビュー)

透明なホースなので流体確認できます。【用途】工業用

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 45件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2021年09月16日 08:12 満足度: 株式会社 成建 様

用途:グラウト注入作業

PCグラウト注入作業時に
使用しましたがとても使いやすいしコストも安くとてもいいです。

これは注文コード 20632526 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年06月21日 16:34 満足度:

用途:機械のメンテナス

機械のグリスのホースに使用しました。特に不都合はありません。100メートルありますので、これから活用していきます。

これは注文コード 20632483 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年05月23日 06:22 満足度:

用途:排水用ホースに

安く購入できてたすかりました。
普通のビニールなので耐久性はあまり期待できそうにありません。

これは注文コード 20632614 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年08月05日 15:00 満足度:

用途:プラバック

透明感もちょうど良く良品で安値で手に入るので満足です。

これは注文コード 20632553 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月18日 11:18 満足度:

用途:すき間の補修用として使用する。コーキング処理が簡単に済みます。笠置工事

柔軟性が有ります。ねじれも少ないので取り扱いが容易にすみます。

これは注文コード 20632526 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年11月20日 11:49 満足度:

用途:水平出し

屋外の離れている場所(20m程)での水平出しに使用。レーザーレベラーは高価すぎて手が出ないので昔ながらの方法ですが、特に問題はありません。ホームセンターでは10mで2000円もしたので余ってもこちらの方が良いと思い購入。

これは注文コード 20632508 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年11月11日 21:53 満足度:

用途:シリンジ使用時の先端の保護

他社製品と比較して若干柔らかいため、器具先端への挿入がしにくい。(当方での使用目的が特殊なため、貴社の製品としては何ら問題はないと考えられるが、リクエストとして反映されるものであれば、もう少し硬い方がより使いやすいです。)

これは注文コード 20632526 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月27日 16:17 満足度:

用途:機械の修理

100mがあってよかったですね。いつもは200mを使っているので

これは注文コード 20632483 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年05月04日 14:35 満足度: 堀内製作所 様

用途:配線まとめに

とにかく「安い」。この仕様でこの価格
必要十分な商品です。

これは注文コード 20632483 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月15日 09:50 満足度: 桐栄工業株式会社 様

用途:VPパイプ固定

塩ビ管をUボルト・ナットで固定するのですが、Uボルトへホースを通して、パイプ保護のために使いましたM10であれば問題なく使用出来ました。

これは注文コード 20632578 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年03月03日 16:34 満足度:

用途:アート作品に使用

低価格で丈夫。幅広い使用用途があるので、とても満足です。ありがとうございまず。

これは注文コード 20632526 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月06日 09:48 満足度:

用途:水盛

ホームセンターの切り売りを買おうとしたが、今後何に使ってもいいので価格的に割安の本製品を購入した。しっかりとしたホースで柔軟性もある。ためしに、ホースを折った状態とねじった状態でそれぞれクリップで固定し1日放置したが復元力十分であった。ホースの肉厚が1.5ミリあるためかもしれない。冬に向かって柔軟性の変化がどうなるか機会があれば投稿したい

これは注文コード 20632578 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年10月12日 14:44 満足度:

用途:モルタル注入

消耗品として普通に使えます。 土日のモノタロウの日に注文するとどうしても到着が遅くなります。

これは注文コード 20632596 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月03日 21:10 満足度:

用途:水やり作業

今までは、硬い材質のホースでしたが、今回は、材質が、柔らかくしかも
安価で非常に良い商品でした。

これは注文コード 20632623 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年07月09日 09:10 満足度: 株式会社SOU 様

用途:キャプタイヤ多芯ケーブルの保護用

柔らかくとても扱いやすいです。しかも他のものと比べるとお買い得だと思います。

これは注文コード 20632562 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年04月27日 00:16 満足度: ブルーベリー園 様

用途:柿の木の液肥かけのホースとして使用

25m買い10mにカットして使用しています。
長さも適当な長さになり、作業効率が上がり、楽に仕事ができました。
今後、作業効率や楽に仕事ができる道具類を探します。

これは注文コード 20632623 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年01月28日 19:54 満足度:

用途:低圧持続吸引器

衛生的に使うため価格、等考慮して買ってみました。
まずは量必要、はんもに交換するため。

これは注文コード 20632483 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月22日 21:23 満足度:

用途:機械のメンテナンス時

品物は満足ですが、25m巻きがあればもっといいです。

これは注文コード 20632605 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月16日 23:14 満足度:

用途:アクアリウム 外部フィルター用ホース

水槽に使用する某メーカーの外部フィルター吸排水用ホースとして注文しました。
さっそく取り付けし使用していますが全く問題なく普通に使えています。
価格面でも某巨大アクア用品ショップに比べても格安ですし長さも充分あるので!メンテナンス時は強引に取り外ししなくても使い捨てできそうなので接続品の破損等も避けられそうです。

これは注文コード 20632587 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月19日 02:18 満足度:

用途:果樹への水遣り

ホームセンターの商品に比べ安く、耐久性もありそう。

これは注文コード 20632623 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 3 次へ