ロジクール ワイヤレスコンボ MK275 ロジクール

5つ
5件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
ロジクール

ロジクール ワイヤレスコンボ MK275

販売価格(税別): ¥3,250

平均満足度: (5件のレビュー)

アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーを採用したLogicool Unifyingレシーバーにより、遅延やデータ欠落のない、10mの動作距離を実現しています。 レシーバーをパソコンのUSBポー卜に挿すだけで、すぐにキーボードとマウスを使用することができます。ソフ卜ウェアは不要です。 Unifyingレシーバーを内部収納でき、ポータブルで使い心地の良いマウスは家でも、職場でも、お気に入りのウェブサイト、アプリケーションなどへのアクセスを簡単にします。 薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキー、テンキーと矢印キー付きのフルサイズレイアウ卜などにより、快適なタイピンク環境を実現します。 オートスリーブ機能とON/OFFスイッチを備えているため、安心の電池寿命。キーポードの電池寿命は24ヶ月、マウスの電池寿命は12ヶ月となっています。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2020年01月28日 07:30 満足度:

用途:パソコン作業

いままでワイヤー接続をつかっていたのですが、W10に切り替えるのと同時に変えました。こんなに楽ならもっと早く変えればよかったです。

これは注文コード 20728776 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月23日 16:42 満足度:

用途:打合せ

お値段以上に満足のいく商品です。
ラインの色があまり見ない珍しい色で、従来使用しているワイヤードの物とひと目で見分け出来て助かります。
普段は部内の共用備品として保管しているため、小型レシーバーを紛失してしまいそうでしたので、弊社ではエクステンダーに差し込んだまま運用しております。

これは注文コード 20728776 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年04月06日 07:40 満足度:

用途:社内LAN

会議室のPCに使用。ケーブルが無いので自由度が高く、コスト面で安いので良いです。

これは注文コード 20728776 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年11月17日 12:44 満足度:

用途:コンピューター操作

今まで使っていたキーボードは、中間部分が凹み手前と先端が少し高くなっていたため大変使いずらかったです。
その為、当製品に買い換えましたところ大変使い易く利用しています。

これは注文コード 20728776 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年06月02日 20:27 満足度: 東山アルミ建材 様

用途:PCへの入力作業

手の大きい私にとってはマウスはやや小さめかなと思いましたがしばらく使用しているうちに、なじんできました。スクロ−ルも楽にできますしレスポンスもよいと思います。
キ−ボ−ドは打ちやすくカチャカチャ音も少なく、しっとりとした打感が心地よいと思います。これまた個人的な感想ですがストロ−クがあとわずか深いほうが良いかなと思いました。
しかしよくできた製品だと思います。

これは注文コード 20728776 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人

戻る ページ: 1 次へ