カメラケーブル(電源・ビデオ信号一体型) ブロードウォッチ

5つ
4件
4つ
0件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
ブロードウォッチ

カメラケーブル(電源・ビデオ信号一体型)

販売価格(税別): ¥1,590 〜

平均満足度: (5件のレビュー)

電源・信号の一体型なのでケーブル一本で防犯カメラが動作。 ●信号コネクタ RCAプラグ/プラグ ●DC電源コネクタ 外径5.5Φ(内径 2.1Φ) プラグ/ジャック【用途】SEC-A-4AV-R15L用

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2017年11月26日 22:41 満足度: 藤商事 様

用途:自宅の防犯用

軽自動車の窓を割られたり、飼育、観察、販売用に各種生体を管理中のプールへのオイル、薬物混入、自宅のフェンスの損壊、外出から戻ると焚き火の痕跡があったり、深夜に不審な車が様子を伺っていたこと、郵便ポストから郵便物を盗まれるなどが続いたため、防犯用に購入しました。

防犯カメラ関係の購入は初めてですが、コストパフォーマンスはいいように思います。

これは注文コード 21820496 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月06日 18:07 満足度:

用途:カメラの増設

問題なく使用できました。良い買い物をしました。・・

これは注文コード 21821144 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年02月15日 14:51 満足度: 久米一級建築士事務所 様

用途:防犯カメラの増設

細くて取り回しが楽です。細くて強度に不安ですが、コスパで選択

これは注文コード 21820496 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年01月19日 11:10 満足度:

用途:カメラのケ−ブル

付属の10mでは足りません。30mだと結構遠くに届きます。事務所の隣の倉庫屋根に取り付けました。記載している適合商品では無いのですが、同じメ−カ−なので合うだろうと思い買いました。使えました。

これは注文コード 21820496 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年04月18日 17:12 満足度:

用途:カメラ接続

商品説明には信号プラグはRCAプラグ、とありましたが、現物はBNCプラグでした。
変換プラグで対応しましたが、初めからBNCとわかっていたら良かったのですが。

これは注文コード 21820496 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ