バイク充電器 大橋産業(BAL)

5つ
8件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
大橋産業(BAL)

バイク充電器

販売価格(税別):  

平均満足度: (9件のレビュー)

充電ケーブルを本体から取り外すことが可能。 充電ケーブルを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで接続が可能。 バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのコネクタ式タイプは除く) バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。 充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配はありません。 充電状態をランプでお知らせ。 丸型端子、脱着式充電クリップを採用。 各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路) 防塵設計(IEC規格 IP40適合) バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V〜DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。 幅広いバッテリーの種類と容量に対応。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 9件中 1件から 9件までを表示

並び替え:
2020年05月20日 20:51 満足度:

用途:バイクバッテリーの充電

競合商品に比べ安くはないですが、ほぼ死にかけのバッテリーが無事に充電されました。
充電できなければ当然バッテリーを新しく買うことになるため、充電器は良いものを買ったほうがいいと思います。
今のところは大満足です。

これは注文コード 22586217 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年06月23日 22:08 満足度:

用途:バッテリー充電

繋ぎっぱなしにする事が多いので、ある程度ケアしてくれる充電器が欲しかったので助かりました。
今の所、調子よく動いてます。

これは注文コード 22586217 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年02月18日 01:18 満足度:

用途:自家用車のメンテナンス

屋外の散水用モータの鉛蓄電池の充電に利用。
充電電流は1Aも流せませんが、維持充電もできるため、
常時充電しっぱなしでも利用できるので便利です。

これは注文コード 22586217 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月07日 20:43 満足度:

用途:バイクのメンテ

通常の充電では回復しなかったバッテリー(4A−BS,B3LーB)にダメ元で使用。2つとも見事に復活しました。本器は秀逸だと思います。難点を言えば、回復充電中なのか、通常の充電中なのか、インジケーターランプを見ても区別がつかないこと。でも本器のコスパの高さを考えれば、気にならない。バイク2台所有なので、願わくば、バッテリー端子に取り付けたままにできるコードを別売りでもう一つ欲しい。

これは注文コード 22586217 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年05月12日 15:43 満足度:

用途:バイクの バツテリー の 充電 用 に 購入した。

今回 バイク用 に 簡単 に 充電 出来 軽く 金額が 安い 商品 が 欲しかつたので 購入しました 充電 時 には 簡単 に 接続 出来て 軽く 大変 楽に 作業出来ました。

これは注文コード 22586217 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年02月02日 14:37 満足度:

用途:チャージ

繋ぐだけなので、簡単便利。ケーブルが本体と取り外しが出来て使い易い。ただ、本体に折り畳みのプラグなので、刺すコンセントにスペースが必要なのはHPの写真だけでは気がつきませんでした。

これは注文コード 22586217 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2018年01月27日 01:36 満足度: 岩切モータース 様

用途:バッテリー充電時

サイズ的にはコンパクトなものを期待していたので、満足しています。充電性能は問題ないです。

これは注文コード 22586217 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月08日 17:44 満足度: 有限会社スターカーゴ 様

用途:バイク・除雪機に使用

他にも8台くらいあるが約2ヶ月で300台くらい充電するので・オートOFFなので楽で助かります、もっと買わなきゃ!

これは注文コード 22586217 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月27日 16:29 満足度:

用途:バイクバッテリーの充電

充電時間は長いが安心して充電が出来るし安いのが一番だね

これは注文コード 22586217 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ