デルガード 0.7 ゼブラ

5つ
4件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
ゼブラ

デルガード 0.7

販売価格(税別): 399 / 税込439

平均満足度: (5件のレビュー)

筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。 軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2020年07月11日 15:33 満足度:

用途:家庭学習用に

Ain替芯シュタイン 0.7mmを入れて使用しています。こちらの商品とクルトガと迷われる方が多いと思います。両方試した結果、こちらの方を私は薦めます。芯が折れないというのは『書く』と言う行為において一番の美点です。上記のAin替芯との組み合わせは最高ですよ。

これは注文コード 22945895 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年02月11日 06:51 満足度: 有限会社アスコ通信特機 様

用途:屋外でのデータ記録

これまでのシャープペンシルはポキポキ折れて使えなかったのですがこれは本当に折れない。
普通にボールペンを使う感覚で字が書けます。
追加でもう一本買い赤と黒で使ってます。
先日5m位上からコンクリートの上に落としてしまいましたが壊れませんでした、丈夫ですね。

これは注文コード 22945904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月07日 16:25 満足度:

用途:事務作業時

グラフギアをいつも使用していましたが、そちらはペン先が少し長くて折れ曲がってしまうという要望をスタッフから受け、こちらを購入。使いやすいようです。

これは注文コード 22945922 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年03月18日 23:29 満足度:

用途:とても軽い

0.7mmのシャープペンシルをなくしてしまったので購入。使いよいです。

これは注文コード 22945895 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年04月17日 20:43 満足度:

用途:クロスワードパズルで使用。

折れなくてgood 色もカラフルでよい商品です。今回はピンクです

これは注文コード 22945938 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ