クッキングヒーター SURE(石崎電機製作所)

5つ
3件
4つ
2件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
SURE(石崎電機製作所)

クッキングヒーター

販売価格(税別): ¥4,990

平均満足度: (5件のレビュー)

質実剛健なハイパワークッキングヒーター。 汚れが落ちやすく清潔でスタイリッシュな、ステンレス仕様。 火力は4段階の切り替えが可能。様々な調理、保温に対応できます。 脱着式汁受け皿採用、吹きこぼれても簡単清掃。 ヒーターロック機構採用。 シーズヒーター採用で長寿命。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2018年10月01日 05:37 満足度:

用途:ガスコンロの代わりに普段使用

高齢の母は ガスコンロを使用していますが 危なくなってきたので
電気コンロに変える事にしました。ペ−スメ−カを入れているので
IH調理器は 使えないし困っていました。このコンロは安いし
スイッチも上下だけなので 使いやすくステンレスも綺麗だし
母も喜んで使用しています。最近電気コンロはあまり見ないので
貴重品で助かります。

これは注文コード 25887907 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年12月05日 17:53 満足度:

用途:食卓用

ガスボンベ用のコンロからの買い替えです。どんな調理器具も使用できる、IHでは無いものを探してこちらの電気コンロを選択しました。届いた日に早速お鍋をしました。火力も調整出来るので、良い具合です。こちらのコンロに替えてから途中でボンベのガスがなくなる心配が無くなりました。これから益々お鍋の回数が増えそうです。

これは注文コード 25887907 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年01月19日 14:44 満足度:

用途:コーヒーなどの保温

200W・400W・800W・1200Wの切り替えが出来て重宝。

これは注文コード 25887907 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月04日 08:05 満足度: 醇豊合同会社 様

用途:調理

IH機器を使っていて、心臓に違和感を持ちました。調べてみると、電子制御部分のシールドが不完全で、電源コードから電磁波が出ているようです。この電熱器には電子制御が無いので、快適な気分で調理できます。また、加熱力も強くて重宝しています。

これは注文コード 25887907 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月10日 16:13 満足度: イケヨシ 様

用途:煮、炊き全般

温度帯が4種類有るため使いやすい。掃除がしやすく清潔

これは注文コード 25887907 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ