USBスピーカー サンワサプライ

5つ
5件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
サンワサプライ

USBスピーカー

販売価格(税別):    

平均満足度: (6件のレビュー)

USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。 実用最大出力6W(3W+3W)でノイズの少ないデジタル音声を高音質で再現します。 パソコンからUSBケーブルでデジタルのまま信号を取り出すため、パソコンの様々なノイズ影響を受けることなく、クリアな音質を楽しめます。 省スペースに設置できるコンパクトサイズながら響きの良い木製キャビネットを採用することで美しい音質を再現します。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 6件中 1件から 6件までを表示

並び替え:
2021年10月25日 17:38 満足度:

用途:会社のPCに

会社のPCに取付けました。USBに繋ぐだけと超簡単に接続できます。小さくて邪魔にならないし、回す式のボリュームスイッチが本体に付いているので便利です。音も価格の割りには普通に満足できるレベルだと思います。おススメです。

このレビューは参考になりましたか?
 
2021年08月25日 15:10 満足度:

用途:会議

広範囲に音が届きますので、大人数で使用するのには想像以上に良い商品でした。

これは注文コード 31325577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年10月08日 21:03 満足度:

用途:パソコン

今までのスピーカーは別電源が必要で不便だったがUSB接続だけで音質良く聞けてデザインも気に入っています。コストもお手頃だし買って良かったです。

これは注文コード 31325577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年07月13日 10:18 満足度: 荒木電気工事 様

用途:パソコンでの講義や映画鑑賞

小型の為、狭い机上では、邪魔にならず、結構音質もよく、大変助かります。

これは注文コード 31325577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2018年08月30日 15:26 満足度:

用途:パソコンに接続

小さいですが音もいいですし、パソコンへの接続も簡単でした。

これは注文コード 31325577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2018年01月05日 08:43 満足度:

用途:朝礼時・会議等で動画を鑑賞する際に使用

出力が6Wだったので少し物足りないかと不安があったが、屋外使用時でも余裕で聞き取れました。USB接続なのでノイズも無く、配線もすっきり。良い物を購入できました。

これは注文コード 31325577 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人

戻る ページ: 1 次へ