リチウム乾電池 単3形 エナジャイザー

5つ
4件
4つ
2件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
エナジャイザー

リチウム乾電池 単3形

販売価格(税別): ¥549 〜

平均満足度: (7件のレビュー)

高出力のハイテク機器にピッタリ!デジタルカメラで使用するとアルカリの最大9倍長持ち。 アルカリよりも1/3軽く、低温でもパワーが落ちません(-40℃まで使用可能)。 推奨期限は20年、防災用途にも最適です。 また、アルカリと違い液漏れも起こしません。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示

並び替え:
2020年04月13日 19:26 満足度:

用途:カメラ

以前も使っていましたが、軽くて長持ちします。カメラにぴったりです。

これは注文コード 29928912 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年01月11日 14:51 満足度: バスメンテナンスの吉田 様

用途:リビングルームの電波時計に使用

まだ使ってすませんが電波時計に使うつもりです。
それにしても使用有効期限が20年とはビックリです。

これは注文コード 29928903 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月14日 08:50 満足度:

用途:長期(1年間)設置電池駆動計測記録装置

1年毎の保守時に交換するが、安定して動作している。

これは注文コード 29928912 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月21日 15:44 満足度:

用途:非常用懐中電灯の予備電源に使用

重量が軽いのは実感できます。液漏れするかや長期間劣化しないかは20年?かけて検証してみます。

これは注文コード 29928912 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月02日 10:31 満足度: 時松精米所 様

用途:デジタル一眼レフに使用

撮影サイズにも寄りますが、1400枚以上撮影出来ます。
やや高価なのが難点ですが、予備電池として常時携帯するのが、一番良い使用方法だと思う。

これは注文コード 29928912 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年04月05日 18:59 満足度:

用途:オークション出品用デジカメ写真

オークションに頻繁に商品を出品しています。そのためデジカメで商品の写真を手あたり次第多数撮影しています。今までこのメーカーの充電式電池を使っていました。非常に長持ちして大変重宝しましたが、さすがに寿命が来てしまい今度は充電式でないものを試してみようと購入しました。もうそろそろ電池切れだろうと思いながら予想以上に長持ちして驚いています。私はフラッシュ撮影はしないのでフラッシュを使用した場合は分かりませんがそれでもかなり重宝するかと思います。非常用の電池にもお勧めという理由も納得した次第です。

これは注文コード 29928912 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月05日 17:24 満足度:

用途:コンデジに充電しながら使う予定だった、充電池じゃなかった

俺の失敗で残念、プリンターのインク写真用の艶あり印画紙を買うつもり

これは注文コード 29928903 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ