快速電気のこぎり EARTH MAN

5つ
3件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
1件
EARTH MAN

快速電気のこぎり

販売価格(税別): ¥7,690

平均満足度: (5件のレビュー)

パワフル&スピーディー 600Wハイパワーモーター搭載で力強いストロークを再現 無段変速 引き金を引く強さでブレードのストロークスピードを調整 木工用ブレード210mm/鉄工用ブレード130mmが付属ですぐに使える。【用途】木材・一般金属の切断に

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2018年09月30日 05:52 満足度:

用途:パイプ椅子のカット

使いやすい 音は大きい これさえあれば粗大ごみで出さなくても済む
使用する時間には気を使いましょう 音は大きい(住宅街の朝と夜は無理)

これは注文コード 48893714 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年07月05日 14:56 満足度:

用途:ベランダのスノコ製作、庭木の剪定、木材ごみ出しカット。

思いのほか力があり厚物も楽に切断できました。
初動安全スイッチあれば良いと思います。

これは注文コード 48893714 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月19日 21:15 満足度:

用途:主に木工作業

DN-100と迷いましたが、こちらにして良かったと思います。
600Wのパワーで上からでも、横からでも楽に切断できます。
切断時には、本体を前後にスライドすると楽に作業できました。

これは注文コード 48893714 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月20日 15:03 満足度:

用途:庭木の剪定後、枝の細分化に使用

庭木を剪定すると かなり太い物もあり コレを家庭ごみとして出すには大きすぎて出せないので 細かく切り刻むのに大変重宝しました。 ストロークとトルクがかなり有り、保護メガネと手袋の装着は必須です。付属の木工用の刃を使い空ストロークするとブレードが踊りかなり危険なので もう少し短いブレードを使用した方が安全かも?

これは注文コード 48893714 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月09日 15:24 満足度:

用途:プラスチック函解体用に購入しました。プラスチック用の刃がなく、鉄用の刃を使用しています。、

プラスチック函解体用に購入しました。3種類の刃付きと思っていましたが、プラスチック用の刃が入っていません。東急ハンズに買いに行きましたが、プラスチック用の刃は販売していません。仕方なく鉄用の刃で解体しています。プラスチック用の刃が必要なので配送下さい。

MonotaROからの回答:

商品説明に記載しております木工用ブレード、鉄工用ブレードは付属していますが、プラスチック用の刃は付属しておりません。

ご期待に沿えず申し訳ございません。

これは注文コード 48893714 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ