空調服(R)リチウムイオン大容量バッテリー 空調服

5つ
4件
4つ
1件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
空調服

空調服(R)リチウムイオン大容量バッテリー

販売価格(税別): 7,790 / 税込8,569

平均満足度: (6件のレビュー)

最大設定で8時間OK!頼もしい大容量。バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 6件中 1件から 6件までを表示

並び替え:
2020年07月07日 14:40 満足度:

用途:空調工事

出たばかりの頃はあまり長く持たなかったのですが、近頃のは実用風量にしても1日は使えるようになりました。なぜプラグ差込口が2か所あるのか分かりませんが、特に問題なく使用できています。満足です。

これは注文コード 55553584 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年09月21日 06:46 満足度:

用途:樹木の剪定時

感想:1日の作業に、十分に持つので、体調が良くなった。

これは注文コード 55553584 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月17日 15:39 満足度:

用途:建築業

現在使っている空調ズボンの予備バッテリーです 他社に比べて小さくて軽いので慣れれば ポケットに入れてても違和感を感じなくなりました

これは注文コード 55553584 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月02日 00:51 満足度:

用途:現場での機器取り付け

空調服は今までは風量3位で1日使用していましたが、大容量を購入してからは、午前中は普通のバッテリーで風量MAXで使用して、午後から大容量バッテリーでMAX使用しています、残業時も大容量は21:00くらいまでMAXで使用できます、値段は高いですが購入する価値はあります。

これは注文コード 55553584 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2017年11月05日 13:35 満足度:

用途:現場での機器取り付け

今までは標準バッテリー1個で電源3で8時間使用していましたが、残業時に切れてしまうため、大容量を購入しました。今では午前中標準バッテリーで、電源1強で使用、午後から大容量バッテリーで電源1強で使用8時間持つので21時位まで快適に作業できます。買ってよかったー

これは注文コード 55553584 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月02日 15:18 満足度: 田中建設 様

用途:土木作業時

風量マックスで1日作業出来るのがいいです、従来のバッテリーだと3時位にはバッテリーが切れていたけど、これは大丈夫です

これは注文コード 55553584 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ