デジタル オシロスコープ RIGOL(リゴル)

5つ
6件
4つ
0件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
RIGOL(リゴル)

デジタル オシロスコープ

販売価格(税別): 50,900 / 税込55,990

平均満足度: (7件のレビュー)

最高サンプルレート1GSa/s。 低ノイズ・フロアー、垂直軸レンジ:1mV/div〜10mV/div。 水平軸12div。 シリアル信号(I2C、SPI、UART)のデコード/トリガ機能を標準装備。 本体3年保証(付属品除く)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示

並び替え:
2020年08月20日 18:35 満足度:

用途:コスパがよいオシロです

4CHフル機能でこの価格はとてもお買い得感あります。測定機器のお得日でさらに10%オフでとても安く買えました。本器も説明書も日本語がちょっと変なので英語で使った方が楽なのがおしいところです。表記の改善に期待です。

これは注文コード 55742733 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月25日 15:16 満足度:

用途:趣味の電子工作、パソコン等の保守用

アナログのオシロスコープが不調なのと低価格になったので購入しました。
デジタル故の高性能に驚きで従来のシンクロスコープとは感覚的に大きな差があり、慣れるのに時間が要りますね。この価格と機能の多さには驚きです。中国製で心配がありましたが趣味の範囲では全く問題は無さそう。オプションソフトも全てオフィシャルになってました。日本語の説明書は付いていませんのでダウンロードで入手の必要があります。
保証は3年と記されてます。上部の手提げハンドルはバランスが悪く前傾するので違和感がある(大した問題ではありませんが)。
計測のケース毎に設定事例でもあると時間の無駄が省けるのになーって思います。まあ学習の時間も楽しいですがー、取り合えず良い買い物でした。

これは注文コード 55742733 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2018年11月01日 14:39 満足度:

用途:機器のメンテナンス

値段のわりに性能は悪くないです。4チャンネルが欲しかったので、キーサイトやテクトロニクスではなくRIGOLのこの機種にしました。いろんな意味でコストパフォーマンスがものすごく良いです。ダイヤルがチャンネルごとの独立ではないので使いにくいと感じることはありますが、値段を考えるとしかたないかと思います。

これは注文コード 55742733 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年09月07日 08:21 満足度:

用途:回路の動作確認時

メーカーのオプション無料キャンペーンも適用されたものが届きました。I2Cの波形確認とデータ表示が可能でした。本機はネットの評判も良く、波形もきれいに表示されました。

これは注文コード 55742733 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2017年10月30日 10:22 満足度:

用途:電子回路の動作確認時

機能が豊富で薄型なのに、この値段で4ch使えるのは良い。本来はI2CやRS232Cなどのオプション計測モジュールは別売りだが、電源投入後32時間は全てのモジュールが試用期間として使えるのを確認しました。計測モジュールも扱ってもらえたら更に良いと思う。

これは注文コード 55742733 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年06月13日 16:07 満足度:

用途:電子機器のメンテナンス

評判が良いDS1054Zが、信頼できるMonotaROで購入できて最高です。
個人輸入では安価で買えても何かあったときに交渉が面倒ですから・・・

これは注文コード 55742733 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年08月30日 23:33 満足度:

用途:電子部品を搭載したおもちゃの修理

説明書が中国語と英語のみ!現在和訳中。日本語の説明書を添付するか、商品説明にて表示してほしい。

MonotaROからの回答:

ご期待に沿えず申し訳ございません。

これは注文コード 55742742 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人

戻る ページ: 1 次へ