ドライブレコーダー FT-DR-W1GW エフ・アール・シー

5つ
18件
4つ
10件
3つ
2件
2つ
3件
1つ
1件
エフ・アール・シー

ドライブレコーダー FT-DR-W1GW

カー用品の口コミ満足度ランキング 7位

販売価格(税別): ¥5,890

平均満足度: (34件のレビュー)

売れ筋NO1!「迷ったらこれ」「初めてもこれ」。まず間違いなしの逸品。日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。コンパクトボディに先進技術が満載。動体検知機能付・Gセンサーも搭載!DC12/24V車対応。1.5型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 ワイドレンズ搭載(水平画角約115度レンズ)で広範囲の撮影が可能。 動体検知機能付。動くものを検知すると自動的に録画を開始し、検知しなくなると自動停止します。(通常モード/動体検知モード切替可能) Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用バックアップ電源内蔵。衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 本体はDC5V(カー電源コードにて電圧変換しています)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 34件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2018年09月21日 17:02 満足度:

用途:自動車を運転するとき

とても小さくて、軽くていい。まだ、事後などに遭遇していませんが、良いものです。電源ケーブルを車内に這わすときに止めるものが付属されていると助かります。(今は、ビニールテープで付けていますが、すぐ外れてしまいます)別途購入しないとならないので・・

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年10月12日 11:06 満足度:

用途:車の運転時

映像もきれいで満足しています。
使用しているとSDカードエラーがでますが、ドライブレコーダーでフォーマットするとまた使えます。

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月21日 14:38 満足度:

用途:初めてのドライブレコーダーとして。

買わなきゃ、付けなきゃと思っていてなかなか購入できていませんでした。レビューも良いとあったので16ギガのメモリーカードと一緒に購入しました。前方にはいい感じですが真横は撮影できません。

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月06日 09:33 満足度: ノセ工芸 様

用途:トラック

2トントラックに付けて、最初は、かなりの距離でSDカードが満杯になり、パソでフォーマットして、再度SDカード取り付けたけど、100M位で(満杯です)の画面標示、上書きされてるのかも分からない、トラックの振動でそうなるとも聞いた事があるが100mでなるとは、思えない又SDカードの画像チェックしてどのようになってるか見てみます

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月11日 08:58 満足度:

用途:嫁さんの通勤車ドラレコ

初めてのドラレコで入門用と思って使ったら使いやすい。設定も取り付けも簡単で他の車にも付けたいと思う。パソコンに取り込んでも満足。
ただ電源ソケットしか保証対応しないのでシガーソケット部が重厚になるのが不満。

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年07月30日 16:26 満足度:

用途:軽トラックに

価格も安く取り付けも簡単。100万画素はトンネル出入口、LED信号機(昼間は点滅するが夜は点灯)、昼夜共にほぼほぼ合格点。範囲も広くはないが狭くもない。動態機能はまだ使ってないのでノーコメント。とりあえずドラレコ!やエントリーとしては使えます。何はともあれ万が一の時にキチンと撮れている事に期待。

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月15日 08:38 満足度:

用途:車の運転時の危険防止

取り付けが簡単ですぐ使えるのが良い。
カー電源コードが選択できればもっと良い。

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月12日 19:22 満足度: 佐藤商店 様

用途:車

必要だなとは思っていましたが、どれを買って良いか迷い入門ならとこの商品を購入しました、商品には満足なんですが取扱説明書もっと簡単にならないでしょうか、便利な使い方ばかりでなく事故や衝撃時に画面がどうなるとか書いてほしかったです、急ブレーキでGセンサーが働きその後画面が消えてしまいました、説明にも何も書いてないので故障かと心配しました。

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年09月30日 18:41 満足度: 環境システムエコ企画 様

用途:私の車と妻の車に搭載した

2台共SDカードエラと表示が出るカードフォマットするがエラが出る新品のカード入れてもしばらくは作動するがすぐにエラー表示が出る

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月07日 15:54 満足度:

用途:新車2tトラックへの取付

サービス品として付けました、後は耐久性だけです。大丈夫かな?

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年01月31日 19:37 満足度: 久米塗装 様

用途:現場通勤時

前々からドライブレコーダーは気にしてましたが中々購入が。
色々ネットやラジオショッピングやカーショップなど
考えましたがさっぱりわからまくて
ふとモノタロウさんでメールの中であったので
思い切って購入しました。
非常に満足しております。
価格も最高だと思います。

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年01月18日 18:58 満足度: 大和工業株式会社宮津事業所 様

用途:社用車に設置

これまではドライブレコーダーを取り付けていなかったけど、安価で高画質であったので、取り付けました。SDカードも付属していて、この価格は安いです。ただ、この時期に高速道路での幅寄せ等の事故で品薄になり、納期がかなり遅れたのが、残念でしたが、商品はしっかりしていました。
録画画像はまだ見ていないけど、取り付け時のチェックでは正常に機能していました。ただ、4GBでも25分でいっぱいになるのは、画素数が多く精密画なのでしかたないですね。

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月29日 22:01 満足度:

用途:ドライブレコーダーに

とてもコンパクトでフロントガラスに設置しても存在感が薄い感じで良いです。

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月25日 18:18 満足度:

用途:通勤、ドライブに使用

昨日届き早速取り付けました。画面が小さすぎて見づらいですね。
性能、価格等は気に入りました。もう一台の車に取り付けようかなと思いました。まぁ満足ですね!

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年04月11日 16:43 満足度:

用途:販売車に取り付け

取り付けして画面の解像度をみてみましたが、まずまずです。

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月23日 17:33 満足度: 花工房CABIN 様

用途:道路脇の植物管理作業時

軽トラックへ簡単に取付けられ、大変満足しています。

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年02月25日 15:46 満足度:

用途:トヨタ車につりつけました

思ったより小型で、今のところ満足です。コードの一部に太い部分があり、その部分の場所がドライブレコーダーに近いので、取付位置を考えないと、ルーフライニングに隠せなくて、ガラスの上に飛び出してしまいます。

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月16日 19:49 満足度:

用途:自家用車に使用

初めてのドラレコ購入。小型で軽量。何処に取付けても邪魔になりません。画像も綺麗です。画角も十分。

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月19日 14:46 満足度: 県民交流広場 様

用途:日常のドライブ

非常にコンパクトで設置しやすい。映像も鮮明で見やすい。

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月29日 20:29 満足度:

用途:社用車に使用

社用車に使用していますが必要にして十分です。お客様への販売目的には高解像度・GPS付き等が販売しやすいですが、割り切ればこれで良いと思います

これは注文コード 55742837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 2 次へ