防犯カメラ メモリーカード記録方式 モノタロウ

5つ
11件
4つ
11件
3つ
8件
2つ
9件
1つ
9件
モノタロウ

防犯カメラ メモリーカード記録方式

販売価格(税別): 4,990 / 税込5,489

平均満足度: (48件のレビュー)

マイクロSDカード(別売)で録画できる簡易防犯カメラです。 常に画像を確認したい場合や頻繁にSDカードを取り出す可能性がある場合はお薦めできません。 付属のUSB-AC電源アダプタにより一般電源で使用いただけます 録画データは、一杯になりますと約30分単位で古いデータから順に消去されます。 マイク内蔵で音声も映像と同時に録音できます。ただし、環境によっては音声が録音できない場合もあります。 録画状態かどうかは、レンズ面での青色LEDの点滅をもって外部から確認できます。 暗くなると赤外線LEDが自動点灯し録画できます。ただし、録画された画像はモノクロ画像になります。 アルミ製の防雨用カバーを付けていますが、屋根や軒下など雨のかかりにくい場所での使用をお奨めします。また、ケーブル接続部などはビニルテープなどで防水処理が必要になります。 壁面や天井に取り付け可能な角度調節機能の付いたスタンド(ネジ付属)が付いています。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 48件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2020年12月06日 11:09 満足度: 公益財団法人大学セミナーハウス 様

用途:不法投棄の抑止

価格の割に録画機能も有り割安感がある。防雨形の防雨形の屋外コンセントで使用するので、電源部の防水対策に不安がある。抑止効果には、赤レーザーランプが点灯することでそれなりの効果が期待できる。電源を使いので、もう少し明るい赤ランプで、より設置されていることが判る様にしたほうが良い。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2020年12月05日 11:24 満足度:

用途:防犯カメラ

説明書に書いてある時刻設定のアプリのダウンロード場所がリンク切れでした。
現在は
ブロードウォッチの公式ホームページより、
サポート>マニュアル/アプリ ダウンロード
防犯カメラ → 録画機一体型カメラ → SEC-TF-N → 時刻設定アプリ(EXE)
録画解像度の設定は 時刻設定アプリ(ZIP)から出来るようです。
録画データを見るのにレンズカバーを外して機能ボタンを押さないといけないのがとても不便

MonotaROからの回答:

大変申し訳ございません。ご指摘いただきまして、ありがとうございます。
こちら取扱説明書は更新するようにいたします。商品の機能についても、改善していけるように努めて参ります。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2020年12月07日 07:58 満足度:

用途:実家の防犯

設置後向きにもよりますがLEDの光が見えずらいです。昼間の画像は移ってましたが夜間ははっきりよくわかりませんでした。何か画像処理すれば見えるかもしれませんがこれから試してみます。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2020年05月26日 10:21 満足度:

用途:店舗内の監視

安価で且つ必要最小限の防犯機能が発揮されていて大変満足です。
十分だと感じています。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年08月31日 15:29 満足度: 有限会社橘マンション 様

用途:ガレージの入口に取り付け

昼間の映像はよく映って見やすいですが、夜暗い時の映像はほとんど何が映ってるのか
見にくいです。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2019年10月12日 07:56 満足度:

用途:自宅の愛犬(来客)監視用

注文翌日に届きました。低価格品なのでダミーとしての使用でも良いと思い購入しましたが、録画・監視カメラとして充分機能しています。
解りやすい日本語説明書付きで親切
欲を言えば 赤外線(夜の監視)がもう少し遠くに照射出来ればすごく良いと思います。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 5人
2019年04月27日 16:07 満足度:

用途:車庫のシャッター前の監視用に設置。

録画した内容を見るためにはMicroSD Card をカメラから外さず、セットその物を外してパソコンに接続して見ることが出来るのは大変良い。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2019年04月17日 23:41 満足度:

用途:仮設現場

メモリーカード記録式で簡単に取付出来て、安価なので助かります。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年01月17日 16:19 満足度:

用途:ガレージ防犯

簡単に設置でき、動作も問題なし。画像はしっかり取れており、コストパフォーマンスが高い。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年10月10日 14:50 満足度: イビシタクシー株式会社 様

用途:慣れてしまえば大変使いやすいです。

慣れてしまえば大変使いやすいです。夜も、音も、しっかり撮れます。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2019年01月05日 19:02 満足度:

用途:事務所防犯

品質から考えると、価格的には満足なんですが、以下に問題有りかと。
●カード抜き差しの際、雨カバーも外さないと出来ません。
●電源接続が一般USBの為、壁を通す際、かなり大きな穴を空ける必要があります。ミニUSBで十分では無いか?と思います。
●時間設定の際、パソコン表示に時間になります。当然ながら取付等に時間を要すると、かなりの時間誤差が発生します。一時的で構わないので内部記憶しもらうとより防犯性があがると思います。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 5人
2018年10月19日 15:31 満足度:

用途:マンション管理

設定や組み立て説明が不十分だと思う
価格は最高だとおもう

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2018年12月23日 18:43 満足度: 川口時計店 様

用途:防犯用

コンセントから設置場所まで離れて(USB延長コードで2M延長)使用した為か,アダプターのランプがが緑赤の不規則点滅。心配でホームセンターの汎用5V2Aに交換して解消?
それでもコスパは高いと思う

このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2019年06月25日 19:52 満足度:

用途:店舗屋外の監視

メリットは、価格が安くお試しとして気軽に設置できること。100Vのコンセントが近くにあれば、どこにでも設置できる。
しかし、過去のレビューにもあるが、下記の様な不満点があります
・時間設定がパソコンをつながないとできない為、パソコンをつないで時間ファイルを作ってから、カメラを現場に設置するまでに、時間が掛かる為、うちの場合は最短でも20分ほどのタイムラグができてしまう。カメラ本体に時間を記憶してほしい。特に付属のスタンドはあらゆる角度にセットできる為、どの様なアングルでとれているのか、SDカードを抜いてパソコンで確認しての繰り返しで時間がかかる。上下と左右は別のツマミで固定できるとセットしやすい。ノートパソコンでもつないだままできればよいが、店舗外部の高いところに設置するとなると確認のしようがない。電源ケーブルはUSBの信号ケーブルを兼ねているので、太すぎて取り回しがしにくい。
1年間使用してみたが、記憶容量の時間を超えるとトラブルが起きやすいのか、長期間録画し続けると、青点滅しているのに肝心な画像が記録されていなかったり、ボタンを押しても取り出しの赤青連続点灯にならず、SDカードを無理矢理抜かなくてはならなくてファイルが壊れ、結局フォーマットを余儀なくされたりする。短期間の監視録画なら問題も少なそうなので、手の届くところですぐ設置できるところにはよいかもしれない。返品すればよかったが、ないよりましだと思い1年過ぎ使用してきたがもう限界、次はワイヤレスの高いものを購入する。

MonotaROからの回答:

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2019年01月25日 22:06 満足度:

用途:アパートの防犯

録画したもの再生するには、レンズキャップ部分を開けて、スイッチを押して録画を停止させないといけない。もう少し簡単に再生する方法があればいいのに。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年08月01日 08:56 満足度:

用途:自宅の防犯カメラとして

この値段であの画像なら充分OKです。屋外でどのくらい耐久性があるか?USBアダプターが防水じゃないので、電源を供給するのにBOXが必要になる。一般の人では設置に悩むでしょうね。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2018年05月18日 19:09 満足度: 株式会社いしや 様

用途:社用駐車場の車の当て逃げが2回あったので防犯に付けました。

防水製が心配なためカバーを付けて屋外で使用してるが、今のところ大丈夫のようです。画像に関しては、価格の割にはいいようです。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2018年03月24日 21:54 満足度:

用途:家の出入り口に使用

近所で車上狙いがあり、記録用に購入。試しに少しだけ使いましたが思った以上に高評価しました。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2018年05月14日 10:01 満足度: 大輪 商事 様

用途:倉庫の入り口に使用

厳重体制に使用しているわけではないので、初心者向けにはもってこいです。録画範囲はそんなに広くないのでピンポイント的な感じです。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2020年05月19日 12:03 満足度: イサム塗料株式会社 様

用途:更衣室の防犯用

何度かテストを行い、何とかいけそうなので、設置して数ヶ月放置。
何が映っているのか確認してみると、日時もずれていて、そのずれた日時で確認すると、1日の数時間分しか録画されていない。抑止力としてダミー並みの効果は
有るが、実際に何か起こった時には役に立たない。

MonotaROからの回答:

この度はご購入いただき、ありがとうございます。ご期待に沿えず申し訳ありません。今後の開発の参考にさせていただきます。また1年の返品保証がございますので、必要であればご活用いただければと存じます。

これは注文コード 56578926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人

戻る ページ: 1 2 3 次へ