マスキングテープ 243J Plus 100mmX18mのレビュー
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。
凹凸面にしっかりなじみます。
アールがとりやすくなっています。
【用途】車輌塗装用
2022-10-06
- 用途:
- 車のボディに使用
- 対象商品:
- 60789672
移動中の車の保護フィルムの剥がれ防止や傷予防に使用
お店では販売見られない100mmを見つけたので購入
今までは60mm使用してたので幅広で便利
2020-12-10
- 用途:
- レーザー加工の保護用
- 対象商品:
- 60789672
迅速な対応、ありがとうございます。
この幅のマスキングテープ、ホームセンターでは見当たらないので、とても、助かります。
2人が参考にしています
2020-02-26
- 用途:
- 塗装マスキング
- 対象商品:
- 60789672
最近は100均でも100㎜幅マスキングテープを置くようになりましたが、その長さは2mしかありません。
それと比べて6倍の18mもあり使い勝手も良いこのテープを探していましたが、実店舗でも通販でも扱っているところがほとんどありません。
こちらで安く手に入れることが出来てとても助かりました。
2020-02-10
- 用途:
- 3Dプリンターの印刷用
- 対象商品:
- 60789672
3Dプリンターの印刷用に使用します。
のりを使用しても、ベッドが汚れないので、とても良い。
私の場合、小物の印刷が多いので、100mm幅があれば、継ぎ足さずに事足ります。
ベッドを加温しても、テープがはがれないので、安心して使用できる。
2019-10-25
- 用途:
- 加工する金属板の保護用
- 対象商品:
- 60789672
以前は、加工する金属板の表面保護にどこでも入手できる20~30mm幅のものを重ねて貼り付けていましたが、効率が悪いので幅広のものを探していました。
この商品だとテープ幅までは重ね貼りする工程が不要なため作業効率が上がります。
ただし、幅広な分だけシワが出来やすいので貼りつけ時に注意が必要です。
2019-08-30
- 用途:
- MDF レーザーカット時のヤニ汚れ防止
- 対象商品:
- 60789672
剥がした時の粘着剤残りも低減されています。また、薄さも丁度よいです。
幅60~90mmサイズもあると有難いです。
オールマリン 様2019-05-15
- 用途:
- ボンド処理
- 対象商品:
- 60789672
今まで50mm巾のテープを2枚重ねて貼り付け100mm巾に調整していましたが1回に出来る為作業の簡素化になりました。150mm巾もあれば購入したいのでお願いします。
2018-09-28
- 用途:
- 3Dプリンタのプラットホームに敷いています
- 対象商品:
- 60789672
100度の高温に耐える幅100mmのマスキングテープは貴重です。
幅120mmがあればなお良いと思います。
1人が参考にしています