マルチクロック カシムラ

5つ
4件
4つ
2件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
0件
カシムラ

マルチクロック

販売価格(税別): 1,390 / 税込1,529

平均満足度: (7件のレビュー)

時刻・電圧・車内温度を計測し、3つの機能を表示切替えできる、コンパクトな多機能クロック。(※時刻は24時間表示のみ) 側面の+/MODEボタンで、「時計」→「電圧計」→「温度計」→「自動切り替えモード」と切り替わります。 くっきりと見やすいセグメントディスプレイ採用。 付属の両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 電池交換不要で、最後の使用から約15日間時計の設定を保持。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示

並び替え:
2021年06月21日 21:59 満足度:

用途:社内の温度。時刻確認。

表示は赤でハッキリと見やすいので良い。もう少しケーブルの長さがあると良かった。温度センサーはエアコンの吹出し口から離れた場所に設置しないと温度の誤差が大きい。
あと例えば電圧計機能は無いが電池で動作し時刻と温度が表示出来る商品があると設置場所に自由度が増えて良いかもしれない。

これは注文コード 62143673 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年01月08日 15:32 満足度:

用途:マイクロバス内への時計設置

マイクロバスの時計が故障してしまい、純正での修理が馬鹿臭いほど高額だったのでこちらの商品を購入しました。24Vも対応しているのが良かった。結果、日中も夜もはっきりと時刻が確認出来、期待通りの結果になったので満足です。取付して数か月経ちますが、時間のズレもありません。

これは注文コード 62143673 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2021年02月05日 03:37 満足度:

用途:オートバイに

裏面のカバーがずれていたので直そうと思い固定ネジを外そうとしたところ、4本中2本のネジが折れていました。外す用もないのでボンドで固定しましたが残念です。

これは注文コード 62143673 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年11月19日 15:04 満足度:

用途:サブバッテリーの電圧確認

今まで使用していた電圧計は、電圧と温度だけでしたが、この商品は電圧・温度・時間がわかるので便利です。電圧の誤差もほとんど無いようです。

これは注文コード 62143673 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年08月15日 04:06 満足度:

用途:時計の無い軽トラへ取り付け

文字盤が大きく、常時点灯の商品を探してたどり着きました。
電波時計ではないので少しずつ時間のズレはありますがおおかたは予想通りの品物で満足です。

このレビューは参考になりましたか?
 
2018年01月05日 11:52 満足度:

用途:車に時計が付いていないので車内で使用

操作は解りやすくてサイズも手ごろで良い感じです。夜間設置場所によっては明るすぎる感も有るが問題無く使えています。トータルでは十分満足のいく買い物でした。

これは注文コード 62143673 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月05日 21:07 満足度: スマイルリフォーム 様

用途:塗装作業時温度管理

温度反応速度が遅いので反応速度が速くできるとよいと思います。

これは注文コード 62143673 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ