Android/PC両対応5.5mm径内視鏡ケーブル 形状記憶タイプ サンコー(電子機器)

5つ
4件
4つ
4件
3つ
2件
2つ
1件
1つ
4件
サンコー(電子機器)

Android/PC両対応5.5mm径内視鏡ケーブル 形状記憶タイプ

販売価格(税別):    

平均満足度: (15件のレビュー)

Android/PCの両方に対応した5.5mm径内視鏡ケーブル形状記憶タイプです。 先端の差し込み口形状を変更することによりAndroidもPCのUSB口にも使うことが出来ます。 カメラ径は5.5Φです。モニターをお持ちのパソコンやスマホにすることにより画像の鮮明な内視鏡が低価格で実現しました。【用途】配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 15件中 1件から 15件までを表示

並び替え:
2021年07月31日 14:16 満足度: 日本工営株式会社 様

用途:ボーリング孔内等の狭い空間の状況確認

パソコンでは反応しましたが、タブレットは反応しませんでした。OSのバージョン等が原因かも知れませんので、今も試行錯誤しております。
また、ボーリング孔内など地中になると光量が足りないので、小型のライトを抱き合わせて使用しています。そのため、少々加工して利用しています。

これは注文コード 65884288 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2021年03月23日 19:30 満足度:

用途:エンジン、サイレンサーの内部確認

タブレットPCで使用しています。
カメラ側のマイクロUSBコネクタで直接接続できますが、カメラケーブルが「曲げたまま」を保持できる硬さなので、使用中にコネクタ部に負荷がかかり壊してしまいそうです。私はUSBの延長ケーブルを使って接続しています。
解像度は640X480以上には、なりませんでした。
カメラ部がケーブルより太いので、対象物から抜くときに引っ掛る事があります。
LEDライト使用時、発熱があります。
付属品(磁石・側視鏡・フック)は個別に掲載されている方では無く、全体写真の方(小袋)でした。

これは注文コード 09470966 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年10月16日 14:59 満足度:

用途:シリンダー(エンジン)内部等

期待半分で買ってみましたが、よく見れます。いくつも試すわけにもいかず、丁寧に扱えば長持ちしそうです。

これは注文コード 09470966 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年07月31日 13:01 満足度: モンマユニバーサルテクノ株式会社 様

用途:電気工事

すぐに壊れてしまいました、カメラの接続部が外れてしまいました。二回目位で壊れたのでは、安いとは言え早すぎます。

このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2019年09月30日 10:32 満足度:

用途:タンクやシリンダー内部の確認

解像度が1280×720まで対応しているとのことで購入しましたが、640×480以下でしか認識しませんでした。
サンコーに確認したところ色々な要因で1280×720に変更できない場合があるとのこと。
スマホはともかく、PC(Windows10の標準カメラアプリ)でも同様でしたので、若干疑わしいです。
逆に実績のある組み合わせがあるなら提示してもらいたいなと。
画質については、広範囲をチェックするには向かないです。
ピンポイントを近づけて見る分には明るくすればそこそこ使えます。薄暗いとダメです。
もし1280×720で認識させることができれば使い勝手はもう少し良くなると思います。

MonotaROからの回答:

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

これは注文コード 09470966 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2019年06月18日 18:44 満足度:

用途:壁の中をみたりしています

推奨アプリは広告がうるさく課金も高いので MScope for USBというのを使っています。よさそうだったので有償のpro版ですが課金も1回のみで安いのでよかったです。

これは注文コード 09470966 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2020年12月15日 07:02 満足度: 瑞模空調 様

用途:天井裏の確認

点検口がない部屋の天井に小さく穴を空けて天井内を確認します。素晴らしい商品ですがMicroUSBの接続部がガタツキが多すぎます。すぐに壊れそう。

これは注文コード 09470966 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年12月20日 21:19 満足度:

用途:エンジンウォータージャケットの錆確認

注意!!
OTG機能(USBホスト)対応、UVC対応のAndroidスマートフォン・タブレット
私の場合、以下の手順で認識させられました。
1.Xperia Z5とドライブ等のUSB機器をUSBケーブルで接続します。
2.Xperia Z5から、[アプリ]-[設定]-[機器接続]-[USB接続設定]-[USB機器を検出]の順にタップします。
推奨のFreeアプリ(CameraFi2)について
問題なく動作はしました。
しかし、Freeだけあって広告がうざい。
ちょっと離れたところのLaptopPCに繋いでと最初思って、5mを購入しましたが、ケーブルの自己保持性が強いので、諦めて スマホに接続することに。
5mだと、束ねたケーブルが嵩張って邪魔。
2mにすべきでした。
ヘッドの硬質部長さが、45mm。
ケーブルの折り曲げ(90°)たときのケーブルのRを含めると60mm。
願わくは、ヘッドのどっちが撮像画面の上部になるかの目印があるとありがたい。例えば、ヘッドに白い1本線を入れておくとか。△をレーザー刻印するとか。

これは注文コード 65884288 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2018年10月07日 11:58 満足度:

用途:単身生活で、背中とか口内等、自分で見えない部分を見る。

値段の割には充分満足できる商品でした。
フレキシブルでないカメラ部分の長さ(46mm)が、もう少し短くなると良いと思います。口内の虫歯の状態等を見る時に助かります。
外部光(自然光・蛍光灯)の画質に比べて、カメラ内部光の画質が落ちるように感じられるのが残念でした。

これは注文コード 09470966 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月18日 10:15 満足度:

用途:建物内の調査・施工結果の確認

普通に携帯 Windows 10 PC につないで使えました(アプリ「カメラ」から)。
先端に、カメラレンズと白色 LED がついていて、3 cm 近くまで焦点が合います。
LED光の照明が (構造上)散乱するので、像の見え方に「慣れ」が要りました。
ケーブルは丁度良い硬さなのですが、USB 接続部に負担がかかりやすいので、PC との間に短い延長ケーブルを挟んで使うと良いです。

これは注文コード 65884288 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2019年05月04日 17:22 満足度: 有限会社井戸囲 様

用途:車の配線作業

目の届かないところに配線を通す作業に使用しています。
マイクロUSBの強度がたよいない。折れそうな感じもう少し何とかなりませんか?

これは注文コード 09470966 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年02月10日 17:17 満足度:

用途:オートバイのメンテナンス

ドコモらくらくほんでは使えずパソコンでの使用の為不便。

これは注文コード 09470966 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月23日 19:07 満足度:

用途:機械修理

どうせオモチャだろうとそれほど期待せずに購入しましたが、意外に使えそうです。LED照明の明るさは3段階あります。ポンプ修理時のタンクや配管の内部確認等に使う予定です。カメラを作動させるアプリは付属していないので別途ダウンロードが必要です。メーカーお薦めのアプリはアンドロイドバージョンが合わず、別のアプリを探したら、4.2.2でも使えるやつがあり無事起動出来ました。。但し、スマホにカメラを接続してから、アプリを立ち上げないと起動しませんでした。

これは注文コード 09470966 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2018年10月18日 15:32 満足度:

用途:エンジンのメンテナンス時

アンドロイドバージョン4.4スマホに対応できなかった。
新しいスマホを買う羽目になってしまった、残念。

これは注文コード 09470966 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年01月25日 08:31 満足度:

用途:設備 建築の狭いぶぶでの作業用

説明書の内容が簡易すぎて作動しない理由が判らなく 携帯の機種が適応かどうかは自分で検索するしかない上 適応かどうかは結局理解できず使用できない《以前中国製で理解できない時と同じで ゴミを買った気分》

これは注文コード 65884288 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人

戻る ページ: 1 次へ