投込みヒーター 温度調節付 大阪魂

5つ
7件
4つ
4件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
2件
大阪魂

投込みヒーター 温度調節付

販売価格(税別): 10,900 / 税込11,990

平均満足度: (14件のレビュー)

手軽に水をお湯にできます。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、左官工事、タイル工事、お掃除などのあらゆる水仕事に便利です。【用途】水の加熱に

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 14件中 1件から 14件までを表示

並び替え:
2021年06月08日 16:19 満足度: エムエイト 様

用途:清掃作業時

温度設定が出来てとてもべんりです。
同僚にもすすめようと思います。

これは注文コード 66576667 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年05月04日 14:49 満足度: 際波オートリペア 様

用途:パーツ洗浄

温度調整があるので便利でした。
水を利用するので防水であれば尚いいですね。(結構気を使いました)

これは注文コード 66576667 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年03月03日 14:33 満足度:

用途:冬季に凍結したとき

冬季水が冷たいので屋外で使用する為購入したが、農業手洗い等色々な場面で活躍しています

これは注文コード 38457187 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年10月24日 17:39 満足度:

用途:水槽の水温維持の為

水温センサー付きなのでとても良いです。防水だともっと良かったですね。

これは注文コード 66576667 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年02月18日 21:05 満足度:

用途:研磨剤の温度管理に使用

従来使用していたものと同等で、しかも、ほぼ半額の値段で買うことができて、大変良かったです。ECでの買い物の効果は経費削減の面からも効果があると思います。業種別に、必要な工具や材料が検索できる機能があると、もっと便利になると思います。

これは注文コード 38457187 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月09日 14:44 満足度: おそうじ革命 愛媛松山店 様

用途:換気扇清掃、エアコンクリーニング

換気扇の頑固な油汚れや、エアコン洗浄の際に温水を使う時、非常に便利です。コンパクトで無駄の無い設計だと思い購入しました。

これは注文コード 66576667 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年12月22日 18:10 満足度:

用途:寒いときのそうじ、DIY

ガスがなくても電気が通っていれば比較的すぐ水が温まります。
10、13サイズのバケツを保有していますが、いずれもサイズは問題ないです。

これは注文コード 66576667 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年04月02日 16:39 満足度:

用途:EM菌の繁殖装置の加温

コンパクトで作業がやりやすい。価格も手頃で購入しやすい。

これは注文コード 66576667 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月06日 09:26 満足度:

用途:洗浄剤の効果が高い、50度のお湯を大量に作るために購入。

要望通りに、お湯を沸かして、
温度が保てつ、満足です。

これは注文コード 66576667 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2020年10月17日 11:46 満足度: 株式会社小峰ビルディング 様

用途:風呂の湯沸し用

給湯器が壊れて以来、数年間 風呂の湯沸し用に使っています。
90cm浴槽を夏場なら7〜8時間、冬場なら12時間程度で沸かす事ができます。
難点は温度目盛りが大雑把な事。
入浴適温の42℃くらいに設定しても、47〜8℃くらいになっている感じで、相当うめないと熱くて入れないのはいただけない。。

これは注文コード 38457187 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2020年05月24日 22:41 満足度:

用途:液体の加温

他の方も書かれていますが、サーモの誤差が大きいと思います。
35℃に設定ところ45℃を超えてしまいました。

これは注文コード 38457187 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月26日 17:34 満足度: 鈴木ネジ切削所 様

用途:工業用金属部品の脱脂

付着して固まった脂や汚れが溶けて
脱脂作業が楽になった

これは注文コード 66576667 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月02日 15:47 満足度:

用途:化粧品製造時の精製水の加熱

20リットルぐらいまではそれなりの時間で加温できるが、それ以上の量になるとかなり時間がかかる。

これは注文コード 66576667 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年04月23日 21:40 満足度: 千拓製作所 様

用途:製品の洗浄

温度センサーの差があり過ぎ他メイカーのヒーターと比較すると設定温度に対するプラマイ温度があり過ぎものすごく使いずらい

MonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めお手数ですが、弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせいただけますでしょうか。何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

これは注文コード 66576667 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 5人

戻る ページ: 1 次へ