レッドレンザー H8R LED LENSER

5つ
6件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
0件
LED LENSER

レッドレンザー H8R

販売価格(税別): 8,990 / 税込9,889

平均満足度: (8件のレビュー)

「明るさ、軽さ、点灯時間」の3点においてバランスのとれた性能で、趣味や仕事に幅広く活躍するH8R。 明るさを上げると、バッテリーもより重く、大きくなりがちです。 しかしH8Rではこの問題を大容量18650形リチウムイオン充電池により解決。 最大600lmの照射能力は、近距離から遠方まで幅広くカバーします。 USB3.0を介した高速充電機能によりスピード充電も可能。 性能に妥協したくないプロフェッショナルに最適です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2021年02月12日 17:34 満足度: 有限会社 アイエムエス 様

用途:暗所部での作業

リピートです。期待通りの明るさです。とても満足です。

これは注文コード 66572747 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月13日 18:01 満足度: 澤根電通 様

用途:電気工事の時

明るさもバッテリーの容量も丁度良くて満足しています

これは注文コード 66572747 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月26日 17:58 満足度: TSC 様

用途:電気工事

明るさと長時間使用を求めると電池が増えるためそれなりに重くなりますが、この商品はとても軽くて明るく長時間使用が可能です。値段は高いですがそれ以上だと思います。ただ充電時間が長い事と、ヘルメット取り付けアダプターがついていないのが、残念です。

これは注文コード 66572747 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2020年06月01日 20:22 満足度: 有限会社若電 様

用途:計装保守点検

購入時レンズが固く動きませんでした。はじめは、動かないと思っていましたが、同じ物を持っていた人に聞くと動くことが判明しました。
オーリングがきつすぎて動かないようです。かなり力を入れないと動作しません。

これは注文コード 66572747 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月12日 20:53 満足度:

用途:夜間の甲板作業

とにかく明るくて便利です。照明が無くても作業に支障をきたしません。抜群な性能です。

これは注文コード 66572747 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年12月07日 14:25 満足度: 有限会社エーアンドエスプランニング 様

用途:主に夜間工事の時

600ルーメンと明るさも良く、一番はバッテリーが長持ちするのでかなりの時間の工事でも十分使用できます。

これは注文コード 66572747 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月29日 00:03 満足度: みたに農園 様

用途:ブロッコリー収穫作業時

明るさバツグン!ワイド機能で収穫がアップ!電池はUSB対応の充電式だから煩わしい電池の入れ換えもなく経費削減でにんまり。

これは注文コード 66572747 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月16日 00:26 満足度:

用途:空調機器の整備、保守点検時

USBケーブル端子のみしか同封されていない為、現場のコンセントでの昼休み等を利用しての充電が出来ない。 H7Rにはちゃんと同封されていた。
まぁ、しかし、満充電状態で確実に一日の作業に影響を及ぼすことが無いと作り手側の意図を感じる位新しいバッテリーが長寿命で有ることも事実やからしゃあないか。
殆どの現場作業員が現場のコンセントから充電したがっている事、一々家や事務所に持ち帰っての充電を面倒だと思っているのも事実。

これは注文コード 66572747 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人

戻る ページ: 1 次へ